MEGATORQUE MOTOR SETUP for EGCアプリケーションソフトウェア ダウンロード

MEGATORQUE MOTOR SETUP for EGCアプリケーションソフトウェアのダウンロードについて

動作内容

本アプリケーションソフトウェアは、パソコンからドライバEGC型と通信し、各種パラメータの書き換え・保存やJOG運転などをおこなうことができます。

1. 位置、速度ループ比例ゲインなどの一般パラメータの設定
2. ドライバEGC型のシステムパラメータの設定
3. パソコンとケーブルで接続されたドライバEGC型の状態をモニタリング
4. 速度によるJOG運転
5. 運転トレース機能、システム解析機能

本アプリケーションソフトウェアはご使用条件をご承諾いただいたうえで、無料でご提供いたしております。

MEGATORQUE MOTOR SETUP for EGCアプリケーションソフトウェア動作環境
PCIBM PC/AT互換機
メモリ512MB以上の空きメモリ
ハードディスク空き容量1GB以上(Microsoft .NET Framework 3.5を含む)
ディスプレイ1024×768以上の解像度 32bitカラー表現
対応OSWindows® 10、Windows® 11
※各OSのエディションは問いません
必要な
ソフトウェア

本アプリケーションソフトウェアを実行するためには、以下のコンポーネントが必要になります。
インストールの際、以下のコンポーネントがインストールされていない場合、自動でインストールを行います。

  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008
  • TDM-GCC
  • MATLAB Runtime 9.0
その他1局以上のUSBポート

インストールについて

ダウンロードしたZIPファイルを解凍後にexeファイルを起動することにより、インストールすることができます。

インストーラの指示に従ってインストールを完了してください。

 

使用方法について

インストール完了後、ヘルプをご参照ください。

注記:

(1) 記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。
(2) 内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。
(3) 内容は、将来予告なしに変更される場合があります。


NSKプログラムのご使用条件 (License Agreement)

「プログラム」は、日本精工株式会社(以下「NSK」という)が著作権を持ち、使用を許諾するものであり、売買の対象とされるものではありません。NSKは、このご使用条件のもとで、お客様に対して「プログラム」の、ダウンロードした地点に属する国の中での使用権を許諾します(以下、NSKおよびお客様との「使用契約」という)。NSKは、お客様が期待する効果を得るための、「プログラム」のインストール、使用および使用結果については、何ら責任を負わないものとします。

1. 使用権

「プログラム」の使用

お客様は、「プログラム」をダウンロードして、(1)一ダウンロードごとに一台の機械でのみ「プログラム」 を使用することができ、また(2)「プログラム」を第三者に移転することができます。

「プログラム」を第三者に移転する場合は、「プログラム」とともに、この「NSKプログラムのご使用条件」を移転する必要があります。「プログラム」を移転する第三者が「NSKプログラムのご使用条件」に合意することを条件に、お客様は「プログラム」をこの第三者に移転できます。この第三者が使用を開始することで合意されたこととします。この移転に伴いお客様の使用権は終了します。

お客様は、(1)このご使用条件に明記されている以外の方法で「プログラム」を使用もしくは移転すること、(2)「プログラム」を電子メール等で送信すること、(3)「プログラム」を複製、変更、結合もしくは配布すること、(4)「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングもしくは翻案すること、または(5)「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。

2. 著作権

本ソフト等の著作権は、理由の如何に拘わらずNSKに帰属します。

3. 保証

この「プログラム」は、特定物として現存するままの状態で提供され、保証は何ら適用されません。
アップグレード等のプログラム・サービスは一切提供されません。
以上は、「プログラム」についての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任・商品性の保証及び特定目的適合性を含むすべての明示または暗黙の保証責任に代わるものとします。

4. 責任の制限

NSKは、予見したか否かおよび予見し得たかにかかわらず、逸失利益、間接的損害及びその他の拡大損害ならびに特別な事由から生じた損害については責任を負いません。
NSKは、いかなる第三者からの損害賠償請求に基づく損害については責任を負いません。以上の責任の制限は、NSKに「プログラム」を提供した「プログラム」開発者に対する損害賠償請求にも適用されるものとします。

5. その他

お客様は、NSKに通知することなく、いつでもこの使用契約を解約できます。この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅します。
お客様がこの使用条件に違反した場合には、NSKはこの使用契約を解約することができます。この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅し、お客様は「プログラム」およびすべての複製物を破毀または使用不可能な状態にするものとします。

MEGATORQUE MOTOR SETUP for EGCアプリケーションソフトウェア ダウンロード

下記ファイルを、ご使用になるパソコンにダウンロードして、インストールを行います。

 

カテゴリ名称形式ファイル
サイズ
バージョン
(公開日)
ソフトウェアMEGATORQUE MOTOR SETUP for EGCZIP389 MB
V001-000-001-002-000-000
(2025/08/29)