Oleo Lubrificação

Capítulo 10.3: Lubrificação com Óleo

Em comparação com a graxa, a lubrificação a óleo é mais adequada para rotações em alta velocidade, proporciona resfriamento de forma mais eficaz e facilita a substituição total do lubrificante. O maior poder lubrificante do óleo também contribui para aumentar a vida útil do rolamento.

Métodos de Lubrificação a Óleo

Banho de Óleo

Método de lubrificação comum utilizado em baixas e médias velocidades.
De modo geral, o nível do óleo é mantido até o centro do elemento rolante mais baixo.

Example machine configuration using oil bath lubrication.

Lubrificação por Gotejamento

Método frequentemente utilizado em rolamentos de esferas de pequeno porte que operam em velocidades relativamente altas.

O óleo é fornecido ao rolamento por meio de um lubrificador visível, permitindo o controle visual da taxa de alimentação.

Example machine configuration using drip-feed lubrication

Lubrificação por Salpico

Em vez de imersão direta, o óleo é salpicado sobre o rolamento por componentes ao redor, como engrenagens, anéis em rotação, entre outros.

Example machine configuration using splash lubrication.

Lubrificação por Circulação (Forçada)

Método utilizado em aplicações de alta rotação que exigem resfriamento do rolamento ou em ambientes com temperaturas elevadas.

No exemplo (a), o óleo retorna a um reservatório por meio de um tubo de retorno após uma quantidade predeterminada de óleo se acumular no sistema.
No exemplo (b), o óleo não é armazenado, mas recircula continuamente através de uma bomba e um filtro.

Em ambos os casos, o tubo de retorno possui diâmetro maior que o tubo de alimentação, a fim de evitar o acúmulo excessivo de óleo no alojamento.

Exemplo de configuração de máquina usando lubrificação por circulação. Neste sistema, um tanque de óleo é usado para coletar e descarregar o óleo.

Example (a)

Exemplo de configuração usando lubrificação circulante. Este sistema utiliza uma bomba de recirculação e um filtro.

Example (b)

Lubrificação por Jato

Método frequentemente utilizado em rolamentos de alta rotação, como aqueles empregados em motores a jato, nos

quais o valor dmn
(diâmetro do círculo primitivo dos elementos rolantes [mm] × velocidade de rotação [min⁻¹])
excede 1.000.000.

Exemplo de configuração de máquina usando lubrificação a jato.

Lubrificação por Névoa de Óleo

Método que utiliza ar para atomizar o óleo e pulverizá‑lo sobre os rolamentos. A pequena quantidade de óleo empregada mantém baixa a resistência ao arrasto, tornando esse método adequado para rolamentos de alta rotação

噴霧給油法の例

Lubrificação Óleo‑Ar  

Método no qual uma quantidade muito pequena de óleo é dosada intermitentemente por um pistão dosador e injetada em um tubo de mistura, juntamente com um fluxo contínuo de ar comprimido, garantindo um fornecimento contínuo de lubrificante.

Frequentemente utilizado em máquinas‑ferramenta, o fornecimento constante de ar comprimido gera alta pressão interna no fuso, o que auxilia na prevenção da entrada de poeira e fluido de corte.

Exemplo de configuração de máquina usando lubrificação óleo-ar com 5 entradas e 2 saídas.

Comparação dos Métodos de Lubrificação

◎: Excellent, ○: Good, △: Fair, ×: Poor

Método de LubrificaçãoConfiabilidadeTorque de atritoElevação de temperaturaAlta rotaçãoCusto
Estabilidade do filme de óleoVida do lubrificanteResistência a contaminantes
Graxa△△×◎〇〇◎
ÓleoBanho de óleo〇〇△×××〇
Gotejamento△〇△△△△〇
Salpico△〇△△△△〇
Circulação forçada◎◎◎×◎〇△
Jato◎◎◎×◎◎×
Névoa de óleo△◎〇〇〇〇△
Óleo‑ar〇◎◎〇〇◎△

Intervalos de Troca de Óleo

  • Os intervalos de troca de óleo variam conforme as condições de operação, a quantidade de óleo utilizada, entre outros fatores.
  • De modo geral, se a temperatura de operação estiver abaixo de 50 °C e as condições de lubrificação forem adequadas, com lubrificante limpo, o óleo pode ser trocado uma vez por ano.
  • Entretanto, se a temperatura do óleo atingir 100 °C, a troca deve ser realizada a cada 3 meses ou com maior frequência.
  • Se o óleo estiver misturado com água ou contaminantes, será necessário realizar a troca ainda mais cedo.
  • Assim como ocorre com a graxa, como as formulações de diferentes óleos podem variar, óleos de marcas diferentes não devem ser misturados.
Beaker of one liquid being poured into another different colored liquid with an X over top indicating oils should never be mixed.

Nunca misture óleos de marcas ou tipos diferentes.