Capítulo 11.3: Desmontagem
Ao desmontar rolamentos para manutenção de equipamentos, deve-se tomar cuidado para evitar deformações ou danos na área de montagem do rolamento. Além disso, rolamentos que serão reutilizados devem ser removidos com cuidado adicional, a fim de preservar sua integridade e desempenho futuro.
Precauções para Desmontagem
Evitar Danos
Se os rolamentos ou componentes montados forem reutilizados após a desmontagem, ou se a desmontagem for realizada para inspeção, eles devem ser removidos com o mesmo cuidado adotado durante a montagem, a fim de evitar danos.
Considerações de Projeto
Frequentemente, a remoção de rolamentos montados é difícil, especialmente nos casos de ajustes com interferência.
Por isso, ainda na fase de projeto, deve-se considerar a facilidade de desmontagem da estrutura ao redor dos rolamentos e, quando necessário, projetar e utilizar dispositivos ou ferramentas auxiliares de desmontagem.
Desmontagem dos Anéis Externos
- Quando um anel externo com ajuste interferente precisar ser desmontado, o alojamento deve ser projetado com várias ranhuras de remoção distribuídas ao longo de sua circunferência.
Para a desmontagem, devem ser inseridos parafusos de desmontagem nessas ranhuras de extração do anel externo. Em seguida, os parafusos devem ser apertados de maneira uniforme, de modo a permitir a retirada do anel externo. - Esses furos roscados para os parafusos de desmontagem devem permanecer vedados com tampões em todos os demais momentos, quando não estiverem em uso.
- Para rolamentos separáveis, como os rolamentos de rolos cônicos, são previstas várias entalhes (rebaixos) no ressalto do alojamento, permitindo que o anel externo seja extraído por meio de uma ferramenta de desmontagem ou com leves batidas controladas.
Desmontagem de Rolamentos Pequenos com Furos Cilíndricos
O uso de uma prensa é a maneira mais simples de remover um anel interno com furo cilíndrico.
Ao utilizar uma prensa, deve-se ter cuidado especial para garantir que a força de extração seja aplicada exclusivamente ao anel interno.
Ferramentas de extração (sacas ou dispositivos de puxamento com garras) também são amplamente utilizadas. Em qualquer um dos métodos, as garras da ferramenta devem apoiar-se completamente nas faces laterais do anel interno.
Por esse motivo, durante a fase de projeto, é fundamental considerar cuidadosamente as dimensões do ressalto do eixo ou, alternativamente, usinarem-se ranhuras no ressalto para permitir o uso adequado da ferramenta de extração.
Prensa
(para desmontagem do anel interno)
Ferramenta de extração
(para desmontagem do anel interno)
Ferramenta de extração (saca‑rolamentos)
(para desmontagem do anel interno)
Desmontagem de Rolamentos Grandes com Furos Cilíndricos
A pressão hidráulica (injeção de óleo) é frequentemente utilizada para desmontar os anéis internos de rolamentos grandes com furos cilíndricos. O óleo é forçado através de um orifício de óleo no eixo para criar pressão, facilitando a remoção.
Uma ferramenta de extração pode ser utilizada em conjunto com a pressão hidráulica durante a desmontagem de rolamentos largos.
O aquecimento por indução também pode ser utilizado para desmontar os anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos dos tipos NU e NJ.
Esse método expande o anel interno por meio de um curto período de aquecimento localizado, permitindo sua desmontagem.
O aquecimento por indução também é conveniente quando se monta simultaneamente um grande número de anéis internos desse tipo de rolamento.
Pressão hidráulica (injeção de óleo)
Aquecedor por indução para anel interno
Desmontagem de Rolamentos Pequenos com Furos Cônicos
1. Bucha de Extração
Rolamentos com buchas removíveis são desmontados girando-se uma porca, conforme ilustrado.
Se o procedimento for difícil, a bucha pode ser removida fazendo-se furos para parafusos na porca em vários pontos ao longo de sua circunferência e apertando esses parafusos, conforme mostrado.
Bucha de extração (1)
Bucha de extração (2)
2. Bucha de fixação
As buchas de fixação são utilizadas para a desmontagem de rolamentos relativamente pequenos.
Após fixar o anel interno com um dispositivo de retenção (abraçadeira) e afrouxar a porca algumas voltas, a bucha pode ser removida golpeando-a com um martelo ou uma ferramenta de desmontagem.
Remoção da bucha adaptadora com limitador
Desmontagem de Rolamentos Grandes com Furos Cônicos
Em rolamentos grandes, o óleo pressurizado pode ser fornecido através de orifícios no eixo cônico, conforme mostrado à esquerda na figura abaixo.
Isso provoca a expansão do anel interno, permitindo uma desmontagem mais fácil.
Uma porca hidráulica também pode ser utilizada para remover um rolamento montado em uma bucha, conforme mostrado à direita.
Recomenda-se o uso de um limitador para evitar que o rolamento se desprenda repentinamente do eixo.
Óleo hidráulica
Porca hidráulica
Share