NSK garantiza la rentabilidad de los microparques eólicos
La sostenibilidad es uno de los temas más candentes del mundo en estos momentos. De Nigeria a Suecia, pasando por Corea, personas, organizaciones y gobiernos buscan formas de operar de forma más sostenible y causar menos daño al medio ambiente. Una de las áreas más prometedoras que se han explorado hasta ahora es la energía eólica, por lo que sería una tragedia que un parque eólico entero acabara cerrado debido a los costes prohibitivos de los rodamientos necesarios para hacer girar las turbinas...
Aunque suene horrible, esa era exactamente la situación a la que se enfrentaba una empresa con la que trabajaba NSK. Un proyecto de microturbina eólica corría el riesgo de ser archivado si no se reducían drásticamente los costes de compra y fabricación. Dado que los rodamientos suponen un coste considerable, la empresa responsable del proyecto se puso en contacto con NSK y le preguntó si había algo que pudiéramos hacer para ayudar a mantener viva la iniciativa.
Nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados se puso inmediatamente manos a la obra y, tras un minucioso examen del plan, identificó varias áreas en el diseño de la máquina que podían modificarse para permitir la implantación de una disposición de rodamientos más rentable. Las mejoras específicas realizadas como resultado incluyeron la sustitución de un rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera combinado con un rodamiento de bolas radial de una sola hilera en el eje principal, cargado con grasa normal, por dos rodamientos de bolas radiales de una sola hilera, cargados con grasa de larga vida útil.
Algunas de las principales características del nuevo producto son jaulas de acero, índice de carga más elevado, diseño interno optimizado y elementos rodantes más grandes. Los rodamientos, que están disponibles con opciones de blindaje y sellado, son intercambiables con los rodamientos de bolas de ranura profunda y pueden reducirse de tamaño si es necesario.
Habría sido una catástrofe que hubieran frenado aquí un proyecto tan digno. Estamos encantados de haber contribuido a que las cosas sigan adelante
Klaus Sausele, Director del Sector Eólico de NSK
La empresa responsable del proyecto hizo el cambio y quedó encantada con el resultado. Un informe de justificación posterior, que incluía cálculos sobre la vida útil de los rodamientos y la grasa, demostró que la nueva configuración mejoraba el rendimiento, la fiabilidad y la vida útil de los rodamientos (que se amplió de 200.000 a 224.000 horas), además de permitir un proceso de montaje mucho más sencillo y racionalizado. El ahorro total superó los 337.000 euros, cantidad suficiente para seguir adelante con el proyecto.
“Los rodamientos forman parte integral de muchas de las aplicaciones más sorprendentes del mundo”, afirma Klaus Sausele, Director del Sector Eólico de NSK. “Habría sido una catástrofe que hubieran frenado aquí un proyecto tan digno. Estamos encantados de haber contribuido a que las cosas sigan adelante”.