NSK garantisce la convenienza economica dei micro-parchi eolici
La sostenibilità è attualmente uno dei temi più discussi al mondo. Dalla Nigeria, alla Svezia, alla Corea, persone, organizzazioni e governi cercano nuovi modi per essere più sostenibili e causare meno danni all’ambiente. Uno dei settori più promettenti finora esplorati è l’energia eolica, quindi sarebbe una tragedia se un intero parco eolico dovesse essere chiuso per i costi proibitivi dei cuscinetti necessari per far ruotare le pale.
Per quanto sgradevole possa sembrare, è esattamente ciò che è successo a un’azienda con cui ha collaborato NSK. Un progetto di microturbine eoliche rischiava di essere archiviato se non fosse stato possibile ridurre drasticamente i costi di acquisto e produzione. Poiché i cuscinetti rappresentano una fetta importante dei costi, l’azienda che gestiva il progetto si è rivolta a NSK chiedendo se potesse fare qualcosa per mantenere in vita il progetto.
Il nostro team di ingegneri altamente qualificati si è messo immediatamente al lavoro e, dopo uno studio approfondito del piano, ha individuato diverse aree in cui il progetto delle macchine poteva essere modificato per utilizzare una configurazione di cuscinetti più economica. I miglioramenti apportati a tale scopo sono stati la sostituzione di un singolo cuscinetti a una corona di sfere a contatto obliquo, abbinato a un cuscinetto radiale a una corona di sfere sull’albero principale, riempito con grasso normale, con due cuscinetti radiali a una corona di sfere lubrificati con grasso a lunga durata.
Le caratteristiche del nuovo cuscinetto comprendono gabbie in acciaio, coefficienti di carico superiori, design interno ottimizzato e corpi volventi più grandi. I cuscinetti, disponibili in versioni schermate e sigillate, sono intercambiabili con i Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere standard e possono essere sottodimensionati se necessario.
Sarebbe stata una catastrofe se avessero ostacolato un progetto così prezioso. Siamo contenti di aver fatto la nostra parte nel contribuire al proseguimento del progetto
Klaus Sausele, Sector Manager for Wind di NSK
L’azienda ha sostituito i cuscinetti come suggerito ed è stata entusiasta del risultato. Un rapporto di giustificazione dei costi con calcoli sulla durata del cuscinetto e del grasso ha dimostrato che la nuova configurazione migliorava le prestazioni, l’affidabilità e la durata dei cuscinetti (da 200.000 a 224.000 ore), oltre a semplificare notevolmente il processo di montaggio. Il risparmio totale ha superato €337.000, quanto bastava per portare avanti il progetto.
“I cuscinetti sono una parte integrante di molte delle applicazioni più spettacolari al mondo,” afferma Klaus Sausele, Sector Manager for Wind di NSK. “Sarebbe stata una catastrofe se avessero ostacolato un progetto così prezioso. Siamo contenti di aver fatto la nostra parte nel contribuire al proseguimento del progetto.”