NSK, Mikro Rüzgâr Santrallerinin Maliyet Etkinliğini Koruyor
Şu an sürdürülebilirlik, dünya gündeminde ilk sıralarda yer almaktadır. Nijerya’dan İsveç’e ve Kore’ye kadar insanlar, kuruluşlar ve hükûmetler daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermenin ve çevreye verdikleri zararı azaltmanın yollarını arıyor. Araştırılması gereken en umut verici alanlardan biri de rüzgâr enerjisidir. Rüzgâr türbinlerini döndürmek için gereken rulmanların yüksek maliyetleri nedeniyle bir rüzgâr santralinin tamamen kapanması ne kadar üzücü olurdu, değil mi?
Her ne kadar kulağa korkunç gelse de NSK ile iş birliği yapan bir şirket tam olarak böyle bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bir mikro rüzgâr türbini projesi, satın alma ve üretim maliyetleri ciddi şekilde düşürülmediği takdirde, raflara kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Rulmanlar önemli bir maliyet kalemi olduğundan, projenin arkasındaki şirket, NSK ile iletişime geçerek, bu girişimi sürdürebilmek için yardımcı olabilecek bir çözüm bulup bulamayacağımızı sordu.
Alanında uzman ve nitelikli mühendislerden oluşan ekibimiz hemen işe koyuldu ve planı dikkatlice inceledikten sonra, daha maliyet etkin bir rulman düzeni uygulanabilmesi için makine tasarımında değiştirilebilecek birkaç alan tespit etti. Bunun sonucunda yapılan özel iyileştirmeler arasında, ana milde standart gresle yağlanmış tek sıralı eğik bilyalı rulman ile birlikte kullanılan tek sıralı radyal bilyalı rulmanın, uzun ömürlü gresle yağlanmış iki tek sıralı radyal bilyalı rulmanla değiştirilmesi yer alıyordu.
Yeni ürünün öne çıkan bazı özellikleri arasında çelik kafesler, daha yüksek yük kapasitesi, optimize edilmiş iç tasarım ve daha büyük yuvarlanma elemanları bulunuyordu. Kapak ve keçe seçenekleriyle mevcut olan rulmanlar, standart Sabit Bilyalı Rulmanlarla değiştirilebilir ve gerektiğinde boyutu küçültülebilir.
“Böylesine değerli bir projenin burada askıya alınması tam bir felaket olurdu. İşlerin ilerlemesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
NSK’nın Rüzgâr Enerjisi Sektör Müdürü Klaus Sausele
Projeden sorumlu şirket, söz konusu değişikliği hayata geçirdi ve sonuçlardan memnun kaldı. Uygulamayı müteakip hazırlanan ve rulman ile yağ ömrü hesaplamalarının yapıldığı Doğrulama Raporu, yeni kurulumun rulman performansını, güvenilirliğini ve hizmet ömrünü (200.000 saatten 224.000 saate çıkararak) geliştirdiğini, ayrıca daha basit ve kolay bir montaj süreci sağladığını göstermiştir. Toplam tasarruf miktarı 337.000 Euro’nun üzerindeydi ve bu, projenin devam etmesini sağlamak için yeterli oldu.
NSK’nın Rüzgâr Enerjisi Sektör Müdürü Klaus Sausele, “rulmanlar, dünyanın en harika uygulamalarının çoğunun ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylesine kıymetli bir projenin durdurulması büyük bir kayıp olurdu. Her şeyin yoluna girmesine yardımcı olmak adına üzerimize düşeni yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”
Rulmanlar, lineer ve otomotiv bileşenlerini içeren kapsamlı ürün yelpazemizi inceleyin. NSK ile kontrolü elinizde tutarken hareket halinde kalın.