NSK garantit la rentabilité des micro-parcs éoliens
Le développement durable est l’un des sujets les plus brûlants dans le monde actuellement. Du Nigeria à la Suède en passant par la Corée, des personnes, des organisations et des gouvernements cherchent des moyens de fonctionner de manière plus durable et de causer moins de dommages à l’environnement. L’un des domaines les plus prometteurs à ce jour est l’énergie éolienne. Il serait donc tragique qu’un parc éolien entier doive être fermé en raison du coût prohibitif des roulements nécessaires pour faire tourner les turbines...
Aussi terrible que cela puisse paraître, c’est exactement la situation dans laquelle s’est trouvée une entreprise avec laquelle NSK a travaillé. Un projet de micro-turbine éolienne risquait d’être abandonné si les coûts d’achat et de fabrication n’étaient pas réduits de manière drastique. Les roulements représentant un coût important, l’entreprise à l’origine du projet contacta NSK et nous demanda si nous pouvions faire quelque chose pour l’aider à assurer la pérennité du projet.
Notre équipe d’ingénieurs hautement qualifiés se mit immédiatement au travail et, après un examen minutieux du plan, identifia plusieurs aspects de la conception de la machine qui pouvaient être modifiés pour permettre le déploiement d’un montage de roulements plus économique. Les améliorations spécifiques consistèrent notamment au remplacement d’un roulement à une rangée de billes à contact oblique combiné à un roulement radial à une rangée de billes sur l’arbre principal, garnis de graisse ordinaire, par une paire de roulements radiaux à une rangée de billes, garnis de graisse à longue durée de vie.
Parmi les principales caractéristiques du nouveau produit, citons les cages en acier, les charges nominales plus élevées, une conception interne optimisée et les éléments roulants plus grands. Les roulements, disponibles avec des options de flasques et de joints, sont interchangeables avec les roulements à billes à gorges profondes standard et peuvent être choisis dans des dimensions inférieures, si nécessaire.
Cela aurait été une catastrophe s’ils avaient retardé un projet aussi important. Nous sommes ravis d’avoir contribué à faire avancer les choses
Klaus Sausele, responsable du secteur éolien chez NSK
L’entreprise à l’origine du projet opta pour ces nouveaux roulements et s’est montrée très satisfaite du résultat. Un rapport argumenté ultérieur, fournissant des calculs sur la durée de vie des roulements et de la graisse, montra que la nouvelle configuration améliorait les performances, la fiabilité et la durée de vie des roulements (qui est passée de 200 000 heures à 224 000 heures), tout en permettant un processus d’assemblage beaucoup plus simple et rationalisé. Les économies totales ont dépassé 337 000 euros, ce qui a permis de poursuivre le projet.
« Les roulements font partie intégrante d’un grand nombre d’applications parmi les plus étonnantes au monde », indique Klaus Sausele, responsable du secteur éolien chez NSK. « Cela aurait été une catastrophe s’ils avaient retardé un projet aussi important. Nous sommes ravis d’avoir contribué à faire avancer les choses. »