Life-Lube al rescate
En NSK hablamos a menudo de entornos adversos, como la explotación de canteras y la minería, la construcción o la industria del cemento, donde nuestros rodamientos deben resistir todo tipo de condiciones extremas. En NSK, nos enorgullece fabricar productos capaces de soportar cargas extremas, vibraciones y contaminación, pero existen muchas formas en las que un entorno puede resultar hostil para un rodamiento. Tomemos como ejemplo el sector de alimentación y bebidas…
Si los rodamientos se fabrican para su uso en maquinaria de producción alimentaria, es seguro que deberán resistir lavados frecuentes y a alta presión, que por supuesto son necesarios para mantener los elevados niveles de higiene exigidos en torno a los alimentos. Lamentablemente, este tipo de régimen puede provocar fácilmente corrosión, daños en los sellados y pérdida de grasa, lo que se traduce en un mantenimiento regular y en períodos de inactividad en la producción debido a fallos en los rodamientos.
Un cliente nuestro experimentaba este tipo de averías en los insertos de los rodamientos de bolas de su cinta transportadora cada cuatro a seis semanas. Sabiendo que la situación era insostenible, el cliente pidió a NSK que interviniera e investigara el problema. Nuestro equipo de expertos altamente cualificados analizó la situación y recomendó a la empresa que optara por NSK Life-Lube® en su línea de producción.
Life-Lube®, que se comercializa bajo la marca RHP de NSK, es una unidad de rodamiento que combina las propiedades resistentes a la corrosión de los alojamientos Silver-Lube® (otra unidad de rodamiento RHP) con las excelentes propiedades de sellado y lubricación de los insertos Molded-Oil de NSK. Las unidades Life-Lube® están especialmente diseñadas para utilizarlas en industrias en que no se puede evitar el contacto con el agua y los líquidos de proceso, con lo cual es necesario que dispongan de una resistencia excelente a las sustancias químicas y que la lubricación sea duradera.
Las principales características y ventajas de Life Lube® son su resistencia a la corrosión, sus alojamientos sin pintura que evitan el astillado y la descamación, su resistencia a la contaminación y el hecho de que no es necesario volver a lubricar el producto nunca más.
Los conjuntos de rodamientos RHP Self-Lube gozan de renombre mundial por su calidad, su diseño robusto y su rendimiento contrastado.
Rob Bryan, director territorial para el Reino Unido e Irlanda
El cliente puso en práctica nuestra propuesta e inmediatamente empezó a observar mejoras significativas en la vida de los rodamientos, sin ningún fallo durante el período de prueba. La mayor fiabilidad y la reducción en los períodos de inactividad supusieron un ahorro de unos 70.000 € anuales para la empresa. Esto demuestra que podría estar exponiendo sus componentes a entornos más hostiles de lo que cree. Consulte siempre con expertos para identificar la mejor opción para su aplicación.
«Los conjuntos de rodamientos RHP Self-Lube gozan de renombre mundial por su calidad, su diseño robusto y su rendimiento contrastado», afirmó Rob Bryan, director territorial para el Reino Unido e Irlanda. «NSK se enorgullece de ofrecer los rodamientos RHP como parte de nuestra amplia gama de productos, con una excelente disponibilidad en stock y un servicio técnico de primera. La especificación RHP Life-Lube® para la industria alimentaria y de bebidas es la opción ideal para aplicaciones exigentes».