Life-Lube arriva in soccors
In NSK ci occupiamo spesso di ambienti gravosi, come cave e miniere, cantieri edili o cementifici, dove i nostri cuscinetti devono essere in grado di resistere a ogni sorta di ostilità. Iamo fieri di realizzare prodotti che possono sopportare carichi estremi, vibrazioni e contaminazione, ma ci sono molti altri modi in cui un ambiente può rivelarsi inospitale per un cuscinetto. Pensiamo ad esempio all’industria di alimenti e bevande…
Quando si producono cuscinetti destinati a macchinari per la produzione di alimenti, è opportuno prevedere che possano resistere a frequenti lavaggi ad alta pressione, necessari per mantenere gli standard di igiene elevati richiesti nel settore alimentare. Urtroppo questo tipo di trattamento può portare facilmente a corrosione, danneggiamento delle tenute e fuoriuscita di grasso, che si traducono in interventi di manutenzione e fermi di produzione a causa del cedimento dei cuscinetti.
Un nostro cliente lamentava tali cedimenti ogni quattro-sei settimane, relativamente agli inserti dei cuscinetti a sfere sul nastro trasportatore. Consapevole che la situazione non era sostenibile, il cliente ha chiesto a NSK di intervenire e indagare. Il nostro team di esperti altamente specializzati ha analizzato la situazione e raccomandato all’azienda di montare sulla linea il supporto Life-Lube.
Life-Lube, commercializzato con il marchio RHP di NSK, è un supporto che integra le caratteristiche anticorrosione degli alloggiamenti Silver-Lube® (un altro supporto RHP) con la tenuta eccellente e le proprietà di lubrificazione degli inserti Molded-Oil di NSK. Supporti Life-Lube sono stati appositamente concepiti per applicazioni industriali nelle quali è inevitabile l'utilizzo di acqua e liquidi di processo e, quindi, è richiesta un'eccellente resistenza chimica ed è necessaria una maggiore durata del lubrificante.
Le caratteristiche principali e i vantaggi di Life Lube comprendono proprietà anticorrosione, alloggiamenti non verniciati per evitare il distacco di scaglie, la resistenza alla contaminazione e il fatto che non ci sarà mai la necessità di rilubrificare il prodotto.
I cuscinetti RHP Self-Lube sono rinomati in tutto il mondo per la loro qualità, il design robusto e le prestazioni comprovate
Rob Bryan, responsabile territoriale per il Regno Unito e l’Irlanda
Il cliente ha adottato la nostra proposta e ha cominciato fin da subito a vedere importanti miglioramenti nella durata dei cuscinetti, senza alcun cedimento durante il periodo di prova. La maggiore affidabilità e la riduzione dei tempi morti si sono tradotte in un risparmio di circa €70.000 all’anno per l’azienda. Tutto questo per dire che i vostri componenti potrebbero essere esposti a condizioni ambientali più gravose di quanto pensiate. Consultate sempre un esperto per individuare la scelta migliore per la vostra applicazione.
«I cuscinetti RHP Self-Lube sono rinomati in tutto il mondo per la loro qualità, il design robusto e le prestazioni comprovate», ha affermato Rob Bryan, responsabile territoriale per il Regno Unito e l’Irlanda. «NSK è orgogliosa di offrire i cuscinetti RHP all’interno della propria ampia gamma di prodotti, garantendo un’eccellente disponibilità a magazzino e un’assistenza tecnica di alto livello. La specifica RHP Life-Lube® per l’industria alimentare e delle bevande è la scelta ideale per le applicazioni più gravose».