Life-Lube à la rescousse
Chez NSK, nous parlons souvent d’environnements rigoureux, tels que les carrières et les mines, la construction ou l’industrie du ciment, où nos roulements doivent être capables de résister à toutes sortes de conditions hostiles. Nous sommes fiers de fabriquer des produits capables de supporter des niveaux extrêmes de charges, de vibrations et de contamination, mais un environnement peut être agressif pour un roulement de différentes manières. Prenons par exemple le secteur de l’industrie agroalimentaire...
Lorsque les roulements sont fabriqués pour être utilisés dans des machines de production alimentaire, il y a fort à parier qu’ils devront résister à des lavages à l’eau réguliers sous haute pression, qui sont bien sûr nécessaires pour maintenir les normes d’hygiène élevées exigées pour les aliments. Malheureusement, ce type de processus peut facilement conduire à la corrosion, à l’endommagement des joints et à l’élimination de la graisse, ce qui impose une maintenance régulière et provoque des arrêts de production dus à des défaillances de roulements.
L’un de nos clients subissait de telles défaillances toutes les quatre à six semaines, concernant les roulements à billes de sa ligne de convoyeurs. Conscient que la situation était intenable, le client nous demanda d’intervenir et d’analyser la situation. Notre équipe d’experts hautement qualifiés examina la situation et recommanda à l’entreprise d’opter pour des produits NSK Life-Lube®.
Les produits Life-Lube®, vendus sous la marque RHP de NSK, sont des paliers qui combinent les propriétés de résistance à la corrosion des produits Silver-Lube® (un autre type de palier RHP) avec les excellentes propriétés d’étanchéité et de lubrification des inserts Molded-Oil de NSK. Les paliers Life-Lube® sont spécifiquement destinés aux industries où le contact avec l’eau et les fluides de traitement est inévitable, ce qui signifie qu’une excellente résistance chimique est requise et qu’une durée de vie de lubrification plus longue est nécessaire.
Les principales caractéristiques et avantages des produits Life-Lube® sont leurs propriétés de résistance à la corrosion, leur corps sans peinture qui empêche la fragmentation et l’écaillage, leur résistance à la contamination et le fait qu’ils ne nécessitent aucune relubrification.
Les paliers RHP Self-Lube sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, leur conception robuste et leurs performances éprouvées
Rob Bryan, responsable régional pour le Royaume-Uni et l’Irlande
Le client décida d’implémenter notre proposition et constata immédiatement des améliorations significatives de la durée de vie des roulements, sans aucune défaillance au cours de la période d’essai. La fiabilité accrue et la réduction des temps d’arrêt permirent à l’entreprise de réaliser des économies de l’ordre de 70 000 euros par an. Cela fait aussi ressortir le fait que vos composants pourraient se trouver exposés à des environnements plus hostiles que vous ne l’avez pensé. N’hésitez pas à consulter nos experts. Ils vous aideront à trouver la meilleure solution pour votre application !
« Les paliers RHP Self-Lube sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, leur conception robuste et leurs performances éprouvées », a déclaré Rob Bryan, responsable régional pour le Royaume-Uni et l’Irlande. « NSK est fière de proposer les paliers RHP au sein de sa vaste gamme de produits, en garantissant une excellente disponibilité en stock et un service technique de qualité. La spécification RHP Life-Lube® destinée à l’industrie agroalimentaire est le choix idéal pour les applications exigeantes. »