Bearings - 27/07/2026

NSK Europe, líder mundial en tecnologías de control de movimiento, pondrá de relieve sus soluciones para el sector de la máquina-herramienta en la próxima feria AMB que se celebrará en Alemania.

La Feria Internacional del Mecanizado del Metal volverá al recinto ferial de Stuttgart del 15 al 19 de septiembre, y NSK mostrará cómo sus innovadores rodamientos, husillos a bolas y guías lineales pueden aportar importantes ventajas tanto a los usuarios como a los fabricantes de máquinas.

En el stand Booth 59, Hall 6, ocupará un lugar destacado la gama ROBUSTDYNA, rodamientos de bolas de contacto angular de NSK para cabezales de máquinas-herramienta. Estos rodamientos de velocidad ultra alta y gran capacidad de carga facilitan un mecanizado muy versátil gracias a su extraordinario rendimiento tanto en operaciones de desbaste como de acabado.

Robustdyna

El uso de bolas de mayor tamaño en los rodamientos ROBUSTDYNA aumenta su capacidad de carga máxima hasta un 15% en comparación con soluciones más convencionales, lo que permite a los usuarios mecanizar con mayor facilidad materiales difíciles como el Inconel, el titanio y los compuestos. Con una vida útil por fatiga (capacidad de carga dinámica) hasta tres veces superior, ROBUSTDYNA es ideal tanto para el mecanizado de alta resistencia como para el de alta velocidad.

También se expondrá en el stand la jaula SURSAVE (TSR) de NSK para rodamientos de bolas de contacto angular que se encuentran en el cabezal principal de la máquina-herramienta. La jaula de resina PPS, guiada por el anillo exterior, genera un 20% menos de fricción en comparación con alternativas más convencionales. De este modo, los talleres de mecanizado pueden aprovechar el ahorro energético y una mayor precisión gracias a la reducción de la expansión térmica del cabezal, además de garantizar que el ruido de la jaula sea cosa del pasado.

Para los visitantes interesados en los husillos a bolas, NSK exhibirá las últimas novedades de su catálogo, incluida nuestra oferta de última generación para máquina-herramienta de alta precisión. Gracias a la reducción de los errores de movimiento y a la ausencia del fenómeno del «segundo fallo», este husillo a bolas aumenta el rendimiento al reducir o eliminar la necesidad de operaciones secundarias como el pulido o el bruñido en el mecanizado de moldes y matrices de alta precisión, por ejemplo. Además, el menor par de accionamiento permite ahorrar en consumo energético.

Junto a él se presentará nuestro último husillo a bolas para bajas temperaturas. La pérdida por fricción y la generación de calor de este innovador producto son un 45% inferiores a las de los husillos de bolas estándar con la misma rigidez, lo que ayuda a los usuarios a mantener la precisión posicional. Además, contribuye a reducir el consumo energético de las máquinas-herramienta al disminuir o incluso eliminar las necesidades de refrigeración.

Las guías lineales son otro producto fundamental para el éxito de las máquinas-herramienta. En este ámbito, la pieza central de la gama de NSK en la AMB será la serie DH/DS de larga duración. Con su capacidad de carga dinámica líder en su clase, la guía lineal DH/DS ofrece más del doble de distancia de recorrido que nuestra serie NH/NS, y también facilita la reducción de tamaño al permitir el uso de guías lineales más pequeñas, lo que reduce tanto el peso de la máquina como el consumo de energía.

Por último, también llevaremos a Stuttgart nuestra guía de rodillos de la serie RA. Gracias a sus juntas altamente resistentes al polvo, que evitan la entrada de contaminantes por la parte inferior del deslizador, la máquina-herramienta equipada con guías de rodillos de la serie RA alcanza una alta fiabilidad en entornos de funcionamiento exigentes.

Un equipo de expertos de NSK estará presente en el stand XXX durante toda la feria, listo para presentar a los visitantes el carácter innovador y la calidad de nuestras soluciones de control de movimiento. ¡Esperamos su visita!