Bearings - 27/07/2026
NSK PRESENTERA SES SOLUTIONS POUR LES MACHINES-OUTILS AU SALON AMB
NSK Europe, leader mondial des technologies de contrôle du mouvement, mettra en avant ses solutions destinées à l'industrie des machines-outils lors du prochain salon AMB en Allemagne.
Le salon international de l’usinage des métaux reviendra au Messe Stuttgart du 15 au 19 septembre. NSK y démontrera comment ses roulements, vis à billes et guidages linéaires innovants peuvent apporter des avantages significatifs tant aux utilisateurs qu’aux constructeurs de machines.
La gamme NSK ROBUSTDYNA de roulements à billes à contact oblique pour broches de machines-outils sera mise à l'honneur sur le stand 59, hall 6, Ces roulements à très haute vitesse et à capacité de charge élevée permettent un usinage extrêmement polyvalent grâce à leurs performances exceptionnelles, tant lors des opérations d’ébauche que de finition.
L’utilisation de billes plus grandes dans les roulements ROBUSTDYNA augmente leur capacité de charge maximale jusqu’à 15 % par rapport aux solutions plus conventionnelles, ce qui permet aux utilisateurs d’usiner plus facilement des matériaux difficiles tels que l’Inconel, le titane et les composites. Grâce à une endurance jusqu'à trois fois supérieure (capacité de charge dynamique), ROBUSTDYNA prend en charge à la fois l’usinage intensif et l’usinage à grande vitesse.
Sera également présentée sur le stand, la cage NSK SURSAVE (TSR) pour roulements à billes à contact oblique montés sur la broche principale des machines-outils. Cette cage en résine PPS, guidée par la bague extérieure, génère 20 % de frottement en moins par rapport aux alternatives plus conventionnelles. Les ateliers d’usinage peuvent ainsi permettre de réaliser des économies d’énergie et de bénéficier d’une plus grande précision grâce à la réduction de la dilatation thermique de la broche, tout en mettant fin au bruit de cage.
Pour les visiteurs intéressés par les vis à billes, NSK dévoilera les dernières nouveautés de sa gamme, notamment notre offre de nouvelle génération destinée aux machines-outils de haute précision. Grâce à une réduction des erreurs de mouvement et à l’absence du phénomène de « second glitch », cette vis à billes permet une augmentation de rendement. Elle limite, voire élimine, le recours à des opérations secondaires telles que le polissage ou le brunissage, notamment dans l’usinage de moules et de matrices de haute précision. De plus, le couple d’entraînement réduit permet de réaliser des économies d’énergie.
À ses côtés sera présentée notre toute dernière vis à billes à basse température. Les pertes par frottement et la production de chaleur de ce produit innovant sont inférieures de 45 % à celles des vis à billes standard à rigidité équivalente, ce qui aide les utilisateurs à maintenir la précision de positionnement. De plus, elle contribue à réduire la consommation d’énergie des machines-outils en réduisant, voire en éliminant, les besoins en refroidissement.
Les guidages linéaires sont également un élément clé des performances des machines-outils. À cet égard, la série DH/DS à longue durée de vie sera la pièce maîtresse de la gamme NSK présentée au salon AMB. La capacité de charge dynamique de premier ordre du guidage linéaire DH/DS permet une course plus de deux fois supérieure à celle de notre série NH/NS, et facilite également la réduction de l’encombrement en permettant l’utilisation de guidages linéaires plus petits, ce qui réduit à la fois le poids de la machine et la consommation d’énergie.
Enfin, nous présenterons également à Stuttgart notre guidage à rouleaux de la série RA. Ses joints hautement résistants à la poussière empêchent les contaminants de pénétrer par la face inférieure du coulisseau. Les machines-outils équipées de guidages à rouleaux de la série RA offrent une grande fiabilité dans des environnements d’exploitation exigeants.
Une équipe d’experts NSK sera présente sur le stand 59 tout au long du salon, prête à présenter aux visiteurs le caractère innovant et la qualité de nos solutions de contrôle de mouvement. Nous nous réjouissons de vous y accueillir!