Bearings - 27/07/2026
NSK PRESENTERÀ LE PROPRIE SOLUZIONI PER LE MACCHINE UTENSILI ALL'AMB
NSK Europe, leader mondiale nelle tecnologie di Motion Control, metterà in primo piano le proprie soluzioni per il Settore delle Macchine Utensili in occasione della prossima fiera AMB in Germania.
La fiera internazionale dedicata alla lavorazione dei metalli tornerà alla Messe Stuttgart dal 15 al 19 settembre, dove NSK illustrerà come i suoi innovativi Cuscinetti, Viti a Ricircolazione di Sfere e Guide Lineari possano offrire vantaggi significativi sia agli utilizzatori che ai costruttori di macchine utensili.
Al centro dell’attenzione allo stand 59, hall 6, ci sarà la gamma ROBUSTDYNA di cuscinetti a sfere a contatto obliquo di NSK per mandrini di macchine utensili. Questi cuscinetti ad altissima velocità e ad alta capacità di carico consentono una lavorazione estremamente versatile grazie alle loro eccezionali prestazioni sia nelle operazioni di sgrossatura che di finitura.
L’utilizzo di sfere più grandi nei cuscinetti ROBUSTDYNA ne aumenta la capacità di carico massima fino al 15% rispetto alle soluzioni più convenzionali, consentendo agli utenti di lavorare più facilmente materiali difficili come l’Inconel, il titanio e i compositi. Con una durata a fatica (capacità di carico dinamico) fino a tre volte superiore, ROBUSTDYNA supporta sia la lavorazione pesante che quella ad alta velocità.
Allo stand sarà inoltre presente la gabbia SURSAVE (TSR) di NSK per cuscinetti a sfere a contatto obliquo montati sul mandrino principale delle macchine utensili. La gabbia in resina PPS, guidata dall’anello esterno, genera il 20% di attrito in meno rispetto alle alternative più convenzionali. Le officine meccaniche possono quindi beneficiare di un risparmio energetico e di una maggiore precisione grazie alla ridotta espansione termica del mandrino, oltre a garantire che il rumore della gabbia diventi un ricordo del passato.
Per i visitatori interessati alle viti a ricircolazione di sfere, NSK presenterà le ultime novità del proprio portafoglio, tra cui la nostra offerta di nuova generazione per macchine utensili ad alta precisione. Grazie alla riduzione degli errori di movimento e all’assenza del fenomeno del “second glitch”, questa vite a ricircolazione di sfere aumenta la produttività riducendo o eliminando la necessità di operazioni secondarie come la lucidatura o la brunitura nella lavorazione di stampi e matrici ad alta precisione, ad esempio. Inoltre, la coppia di azionamento più bassa garantisce un risparmio nel consumo energetico.
Accanto a questa sarà presente la nostra più recente vite a ricircolazione di sfere a bassa temperatura. La perdita per attrito e la generazione di calore di questo prodotto innovativo sono inferiori del 45% rispetto alle viti a ricircolazione di sfere standard a parità di rigidità, aiutando gli utenti a mantenere la precisione di posizionamento. Inoltre, contribuisce a ridurre il consumo energetico delle macchine utensili, riducendo o addirittura eliminando la necessità di raffreddamento.
Le guide lineari sono un altro prodotto fondamentale per il successo delle macchine utensili. A questo proposito, il fiore all’occhiello della gamma NSK all’AMB sarà la serie DH/DS a lunga durata. Grazie alla sua capacità di carico dinamico leader nella categoria, la guida lineare DH/DS offre una corsa più che doppia rispetto alla nostra serie NH/NS e facilita inoltre il downsizing consentendo l’uso di guide lineari più piccole, riducendo sia il peso della macchina che il consumo energetico.
Infine, porteremo a Stoccarda anche la nostra guida a rulli della serie RA. Grazie alle tenute altamente resistenti alla polvere, che impediscono l’ingresso di agenti contaminanti dalla parte inferiore del cursore, le macchine utensili dotate di guide a rulli della serie RA raggiungono un’elevata affidabilità in ambienti operativi impegnativi.
Un team di esperti NSK sarà presente allo stand 59 per tutta la durata della fiera, pronto a illustrare ai visitatori l’innovatività e la qualità delle nostre soluzioni per il controllo del movimento. Vi aspettiamo!