Bearings - 27/07/2026

Hareket kontrol teknolojilerinde dünya lideri olan NSK Europe, Almanya’da düzenlenecek olan AMB fuarında takım tezgahı endüstrisine yönelik çözümlerimizi ön plana çıkaracak.

Uluslararası Metal İşleme Fuarı, 15-19 Eylül tarihleri arasında yeniden Messe Stuttgart'ta düzenlenecek ve NSK, yenilikçi rulmanları, vidalI milleri ve lineer kılavuzlarının hem makine kullanıcıları hem de üreticileri için nasıl önemli kazançlar sağlayabileceğini sergileyecek.

6 numaralı salondaki 59 numaralı stantta en çok dikkat çeken ürün, NSK’nın takım tezgahı iş milleri için tasarladığı ROBUSTDYNA eğik bilyalı rulman serisi olacak. Bu ultra yüksek hızlı, yüksek yük kapasiteli rulmanlar, hem kaba işleme hem de ince işleme operasyonları sırasında sunduğu olağanüstü performans sayesinde son derece çok yönlü işleme imkanı sağlıyor.

ROBUSTDYNA rulmanlarında daha büyük bilya kullanılması, maksimum yük kapasitesini geleneksel çözümlere kıyasla %15’e kadar artırır; bu sayede kullanıcılar, Inconel, titanyum ve kompozitler gibi zorlu malzemelerin işlenmesini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Yorulma ömrü (dinamik yük derecesi) üç kata kadar daha uzun olan ROBUSTDYNA, hem ağır hizmet hem de yüksek hızlı işlemeyi destekler.

Robustdyna

Standda ayrıca, takım tezgahlarının ana milinde bulunan eğik bilyalı rulmanlar için NSK’nın SURSAVE (TSR) rulman kafesi de sergilenecektir. Dış bilezik kıavuzlu PPS reçine kafes, geleneksel alternatiflere kıyasla %20 daha az sürtünme oluşturur. Böylece işleme atölyeleri, milin termal genleşmesinin azalması sayesinde enerji tasarrufu ve daha yüksek hassasiyetten yararlanabilir; ayrıca kafes gürültüsünün artık geçmişte kalmasını sağlayabilir.

Vidalı millerle ilgilenen ziyaretçiler için NSK, yüksek hassasiyetli takım tezgahlarına yönelik yeni nesil ürünümüz de dahil olmak üzere, portföyüne en son eklenen ürünleri sergileyecektir. Hareket hatalarının azalması ve “ikinci aksaklık” fenomeninin ortadan kalkması sayesinde bu vidalı mil, örneğin yüksek hassasiyetli kalıp ve kalıp işleme süreçlerinde parlatma/cilalama gibi ikincil işlemlerin gerekliliğini azaltarak veya ortadan kaldırarak verimi artırır. Ayrıca, daha düşük tahrik torku, enerji tüketiminde tasarruf sağlar.

Bunun yanı sıra, en yeni düşük sıcaklık vidalı milimiz de sergilenecek. Bu yenilikçi ürünün sürtünme kaybı ve ısı üretimi, aynı sertlikteki standart vidalı millere kıyasla %45 daha düşüktür; bu da kullanıcıların konum doğruluğunu korumalarına yardımcı olur. Dahası, soğutma gereksinimlerini azaltarak veya hatta ortadan kaldırarak takım tezgahlarının enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur ( ).

Lineer kılavuzlar, takım tezgahlarının başarısında kilit rol oynayan bir başka üründür. Bu alanda, AMB fuarında NSK portföyünün en önemli ürünü DH/DS uzun ömürlü serisi olacaktır. Sınıfında lider dinamik yük kapasitesine sahip DH/DS lineer kılavuz, NH/NS serimizin çalışma mesafesinin iki katından fazlasını sunar ve daha küçük lineer kılavuzların kullanılmasına olanak tanıyarak boyut küçültmeyi kolaylaştırır; böylece hem makine ağırlığını hem de enerji tüketimini azaltır.

Son olarak, RA serisi makaralı kılavuzumuzu da Stuttgart’a getireceğiz. Arabanın altından kirletici maddelerin girmesini önleyen yüksek toz direncine sahip contaları sayesinde, RA serisi makaralı kılavuzlara sahip takım tezgahları, zorlu çalışma ortamlarında yüksek güvenilirlik sağlar.

Fuar süresince XXX'te bulunacak olan NSK uzmanlarından oluşan bir ekip, ziyaretçilere hareket kontrol çözümlerimizin yenilikçi yapısını ve kalitesini tanıtmak için hazır bekliyor olacak. Sizi orada görmeyi dört gözle bekliyoruz!