NSKHPS salva la situación en la acería


Las empresas de laminación pueden ser lugares calientes, muy calientes. El metal en sí puede alcanzar varios miles de grados centígrados en algunas fases del proceso, con efectos obvios tanto para las zonas circundantes como para la maquinaria que se utiliza en sus instalaciones. Un cliente con el que NSK trabajó se enfrentó a graves problemas en su planta de procesamiento de mineral cuando los rodamientos utilizados en su ventilador de recirculación de aire seguían fallando.



Steel - Metals, steel tubes

Los fallos se habían convertido en un problema habitual y la empresa se había visto obligada a utilizar refrigeración por aire comprimido para intentar reducir las altas temperaturas de funcionamiento. Sin embargo, sabiendo que necesitaban una solución a largo plazo, la empresa acudió a NSK en busca de ayuda.

Nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados llevó a cabo una revisión exhaustiva de la aplicación, que incluyó un informe sobre el estado de los rodamientos y un estudio de la temperatura. Esto reveló una serie de problemas importantes, como el montaje incorrecto de los rodamientos, la lubricación excesiva y los sistemas de sellado inadecuados, además de los problemas obvios de sobrecalentamiento. 

Nuestra recomendación fue que la empresa pasara a utilizar Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS dentro de los soportes partidos SNN y junto con sellados laberínticos. También proporcionamos recomendaciones sobre los procedimientos correctos de montaje y lubricación.

Tras una prueba de 12 meses que se completó con éxito y sin más fallos en los rodamientos, la empresa adoptó la solución de forma permanente y pudo eliminar el sistema de refrigeración por aire comprimido, lo que supuso un importante ahorro de costes.


Los componentes de los que depende el sector deben ser diseñados y fabricados por personas que comprendan realmente las necesidades de las acerías.

Mihai Samoila - Responsable del sector de aceros y metales

 

"La siderurgia es una industria especialmente exigente", afirma Mihai Samoila, Director del Sector de Acero y Metales de NSK. Hay muchos retos y peligros potenciales, por eso los componentes de los que depende el sector deben ser diseñados y fabricados por personas que entiendan realmente las necesidades de las empresas siderúrgicas. En NSK lo entendemos. También ofrecemos un apoyo constante en lo que respecta a la instalación, el mantenimiento y todo lo que las empresas necesitan para funcionar de forma más eficiente".


Stack of round steel wire coils at a freight station ready for transport. Metal reels for further industrial processing forming a graphic background structure with shades of grey and rusty spots.


Los rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS son adecuados para velocidades y cargas elevadas, están fabricados con nuestro acero Z patentado y ofrecen una estabilidad térmica de hasta 200° C. También ofrecen el doble de vida útil que los rodamientos más convencionales, así como un 25% más de capacidades de carga dinámica. 

Mientras tanto, nuestra gama de alojamientos SNN ofrece diversas opciones técnicas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes en industrias como la del cemento, la transmisión de potencia y, por supuesto, la siderurgia. El producto está equipado con dos orificios de lubricación y un orificio de drenaje, y los componentes son fáciles de montar, desmontar y ajustar. 

Por último, los sellados laberínticos de NSK están formados por segmentos imbricados entre si incorporados al eje y al alojamiento y separados entre ellos por una holgura muy pequeña. Resultan especialmente adecuados para evitar pérdidas de aceite en el eje a altas velocidades.

La adopción de estos tres productos permitió a la siderúrgica trabajar de forma más eficiente, suprimir la refrigeración por aire comprimido, ahora redundante, y, como resultado, ahorrarse 393.706 euros al año. 


Descubra nuestra amplia gama de productos, que incluye rodamientos, componentes lineales y para automoción. Manténgase en movimiento sin perder el control con NSK.