Die NSKHPS-Serie rettet die Lage im Stahlwerk
In Stahlwerken wird es mitunter extrem heiß. Das Metall selbst kann in einigen Prozessphasen mehrere tausend Grad Celsius erreichen, die natürlich Auswirkungen auf die Umgebung und die vor Ort eingesetzten Maschinen haben. Ein Unternehmen, mit dem NSK zusammenarbeitete, hatte große Probleme in seiner Erzaufbereitungsanlage, als die Wälzlager in seinem Umluftventilator immer wieder ausfielen .
Die Ausfälle wurden zu einem wiederkehrenden Problem, sodass das Unternehmen zum Einsatz von Druckluftkühlung gezwungen war, um die hohen Betriebstemperaturen zu senken. Da jedoch klar war, dass eine langfristige Lösung nötig war, bat das Unternehmen NSK um Hilfe.
Unser Expertenteam führte eine umfassende Anwendungsprüfung durch, die sowohl einen Lagerzustandsbericht als auch eine Temperaturmessung umfasste. Dabei traten eine Reihe wesentlicher Probleme zutage, darunter der unsachgemäße Einbau der Wälzlager, Überschmierung und unzureichende Dichtungsvorrichtungen, die zu den offensichtlichen Überhitzungsproblemen hinzukamen.
Unsere Empfehlung für den Kunden lautete, auf NSKHPS-Pendelrollenlager in SNN-Lagergehäusen in Verbindung mit Labyrinthdichtungen von NSK umzusteigen. Wir sprachen auch Empfehlungen für die richtige Montage und Schmierung aus.
Nach einer erfolgreichen 12-monatigen Testphase, die ohne weitere Lagerausfälle verlief, übernahm das Unternehmen die Lösung dauerhaft und konnte auf das Druckluftkühlsystem verzichten und so erheblich Kosten einsparen.
Die Komponenten, auf die die Branche angewiesen ist, müssen von Menschen entwickelt und hergestellt werden, die die Bedürfnisse der Stahlhersteller wirklich verstehen.
Mihai Samoila - Sektormanager für Stahl und Metall
„Die Stahlerzeugung ist eine besonders anspruchsvolle Branche“, erklärt Mihai Samoila, Sektormanager Stahl und Metall bei NSK. „Es gibt viele Herausforderungen und potenzielle Fallstricke, weshalb die für die Branche notwendigen Bauteile von Menschen entwickelt und hergestellt werden müssen, die ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse der Stahlerzeuger haben. Wir bei NSK verfügen über dieses Know-how. Außerdem bieten wir ständige Unterstützung bei der Montage, der Wartung und allem, was Unternehmen zum effizienten Arbeiten brauchen.“
Unsere Pendelrollenlager eignen sich sowohl für hohe Drehzahlen als auch für hohe Belastungen. Sie bestehen aus unserem unternehmenseigenen Z-Stahl und sind bis zu 200 °C temperaturbeständig. Darüber hinaus bieten sie eine doppelt so hohe Lebensdauer wie herkömmliche Lager und eine um 25 % höhere dynamische Tragzahl.
Unsere SNN-Gehäuselager- Baureihe dagegen bietet verschiedene technische Optionen, die selbst anspruchsvollsten Anforderungen in Industriezweigen wie der Zementherstellung, der Antriebstechnik und aber auch der Stahlerzeugung gerecht werden. Das Produkt ist mit zwei Schmierbohrungen und einer Fettaustrittsbohrung ausgestattet; die Komponenten sind leicht zu montieren, zu entfernen und zu warten.
Die Labyrinthdichtungen von NSK bestehen aus ineinandergreifenden Segmenten auf der Welle und dem Gehäuse, die durch einen sehr kleinen Spalt getrennt sind. Dadurch eignen sie sich besonders gut zur Vorbeugung von Ölleckagen im Bereich der Welle bei hohen Drehzahlen.
Durch die Einführung dieser drei Produkte konnte das Stahlwerk effizienter arbeiten, die nun überflüssige Druckluftkühlung aufgeben und so 393.706 € im Jahr einsparen.
Entdecken Sie unser umfassendes Produktsortiment, darunter Lager, Linear- und Automobilkomponenten. Bleiben Sie mit NSK in Bewegung und behalten Sie dabei stets die Kontrolle.