Preguntas y respuestas - Rodamientos para el sector del cemento
La industria cementera es un entorno extremadamente exigente que plantea demandas significativas a componentes como los rodamientos.
En NSK tenemos años de experiencia diseñando y produciendo piezas específicas para el sector del cemento. En este apartado de preguntas y respuestas, nos sentamos con el director del sector, Anton Mozhaev, para averiguar cómo nos aseguramos de que nuestros rodamientos puedan resistir todo lo que el sector les exige.
Siempre hay margen de mejora: no se trata de un arreglo puntual, sino de un proceso continuo.
Anton Mozhaev
¿Cuáles son los productos clave de NSK para este sector y cómo satisfacen las demandas específicas de las empresas cementeras?
Para garantizar un funcionamiento más duradero y estable en las industrias cementera y minera, nos centramos continuamente en mejorar varios factores clave del rendimiento:
Cuando se trata de soportar cargas pesadas, ofrecemos nuestra serie HPS, pero también hemos conseguido índices de carga más elevados desarrollando un nuevo método de predicción de la vida de los rodamientos de gran precisión. Este método utiliza pruebas ultrasónicas para analizar las inclusiones no metálicas en el acero de los rodamientos, lo que nos permite aumentar con seguridad las capacidades de carga dinámica básica de varios tipos de rodamientos. El resultado es una vida útil más prolongada y la posibilidad de diseños más compactos y eficientes.
Para cargas de impacto y condiciones de alta vibración, como las cribas vibratorias, ofrecemos soluciones especialmente adaptadas con diseños internos optimizados y jaulas de bronce mecanizado, muy adecuadas para entornos tan exigentes.
¿Qué características y ventajas diferencian a los productos NSK de los de la competencia?
En condiciones difíciles de contaminación y lubricación deficiente, ofrecemos una gama de materiales avanzados para rodamientos de acero TF que ralentizan y reducen significativamente la descamación y la propagación del desgaste mediante aleaciones de acero especializadas y procesos de tratamiento térmico. Además, para mejorar la duración en aplicaciones específicas, ofrecemos sellados desmontables de tipo contacto para servicio pesado, que permiten controlar el juego radial de los rodamientos de rodillos esféricos su inspección y relubricación cuando sea necesario.
¿Qué etapas del proceso de fabricación del cemento presentan los mayores retos para el rendimiento de los rodamientos y cómo ha abordado NSK estas necesidades específicas de la aplicación?
En el proceso de producción, cada aplicación —desde la trituradora o el ventilador de refrigeración hasta el molino vertical o la prensa de rodillos— puede presentar sus propios puntos críticos, que pueden variar de una planta a otra. Los puntos de fallo más críticos suelen hacerse evidentes durante nuestras visitas y conversaciones con los clientes. En la mayoría de los casos, está relacionado con la entrada de contaminación, una lubricación deficiente o la exposición a impactos y cargas pesadas con vibraciones, condiciones en las que las soluciones de rodamientos convencionales pueden no proporcionar la vida útil requerida o esperada. Nuestro objetivo es colaborar con los clientes para identificar las aplicaciones más problemáticas y ofrecer soluciones de valor añadido medibles que contribuyan a mejorar el rendimiento de los equipos.
Esto se consigue a través de varios enfoques, incluido el análisis de la causa origen del fallo de los rodamientos dañados, la evaluación del diseño de la aplicación y las condiciones de funcionamiento, y el aprovechamiento de casos prácticos de éxito de otros clientes y aplicaciones similares.
¿Cómo apoya NSK a los clientes del sector del cemento más allá del mero suministro de componentes? ¿Qué servicios de valor añadido o soporte en ingeniería se ofrecen?
Para que una empresa tenga éxito a largo plazo, no basta con vender productos. También necesitamos un soporte que fortalezca la confianza de nuestros clientes en la fiabilidad de nuestras soluciones y servicios. Ofrecemos a nuestros clientes un soporte integral a través de nuestro programa de valor añadido AIP.
Este programa abarca aspectos como el análisis de la causa raíz, la formación, el soporte in situ para el diseño de maquinaria o rodamientos, y los servicios de monitorización de estado que ofrecemos nosotros y nuestros socios.
Contáctanos
¿En qué medida colabora NSK directamente con los fabricantes de equipos originales o los usuarios finales para codesarrollar soluciones personalizadas para aplicaciones de la industria cementera?
Suministramos nuestras soluciones estándar y personalizadas a fabricantes de equipos originales y usuarios finales a nivel mundial. Para cualquier aplicación - cribas vibratorias, trituradoras, molinos de rodillos verticales, prensas de rodillos, hornos, cintas transportadoras y más - podemos proporcionar una solución avanzada que mejore el rendimiento y la eficacia de la máquina.
Por ejemplo, uno de nuestros últimos desarrollos para las industrias cementera y minera son los primeros rodamientos de rodillos cónicos de gran tamaño que pueden desmontarse por completo, inspeccionarse, reacondicionarse si es necesario y volver a ponerse en servicio.
Estos rodamientos deben ofrecer una vida útil prolongada y una estructura de diseño que soporte el uso a largo plazo a través de las reparaciones y el mantenimiento de los equipos. Estos productos de nuevo desarrollo tienen hasta el doble de vida útil que los rodamientos convencionales, gracias al exclusivo método de ensayo de materiales por ultrasonidos Micro-UT™ de NSK y a una predicción de vida útil altamente precisa.
¿Cómo se diferencia NSK de otros proveedores de rodamientos en una industria tan exigente?
Contamos con una sólida trayectoria de más de 100 años de experiencia en rodamientos, prestando servicio a una amplia gama de industrias, tanto en el sector de los fabricantes de equipos originales como en el del aftermarket. Cuando se trata de industria pesada, nuestros productos proporcionan una confianza añadida gracias a nuestra experiencia en materiales para rodamientos especialmente desarrollados, como los aceros aleados especiales mejorados mediante la innovadora tecnología de tratamiento térmico de carbonitruración. Esto es especialmente importante para el trabajo en las condiciones adversas típicas de los sectores del cemento y la minería, incluidos los problemas de contaminación y lubricación
De cara al futuro, ¿qué tendencias o cambios tecnológicos se prevé que tendrán un mayor impacto en la industria cementera? ¿Cómo se está preparando NSK para ellos?
La sostenibilidad global y las tendencias medioambientales están empujando a los productores a reducir las emisiones de CO2, a ser más respetuosos con el medio ambiente y a mejorar la eficacia de la producción reduciendo los costes energéticos y minimizando los períodos de inactividad de las máquinas. Para alcanzar nuestros objetivos, nos centramos en ofrecer soluciones modernas y competitivas que se adapten a los retos actuales y a las demandas futuras de la industria, ofreciendo propiedades de valor añadido que ayuden a optimizar el rendimiento de los rodamientos y a mejorar la fiabilidad de las máquinas.
Por último, si solo pudiera comunicar una idea clave a los potenciales clientes del sector cementero, ¿cuál sería?
A veces, veo rodamientos en aplicaciones críticas que se sustituyen cada dos años, o incluso más a menudo. Mientras no provoquen paradas imprevistas y se sustituyan durante los periodos de mantenimiento programados regularmente, esto no suele considerarse un problema para el cliente.
Pero, ¿y si en esa misma aplicación los rodamientos pudieran durar varias veces más y ayudar a reducir diversos costes de mantenimiento, incluido el coste de los propios rodamientos?
Siempre hay margen de mejora: no se trata de un arreglo puntual, sino de un proceso continuo. Si uno busca mejorar la eficiencia de los equipos actuales o futuros, si se tiene la sensación que se sustituyen los rodamientos con demasiada frecuencia o si no se está satisfecho con el rendimiento, estamos aquí para ayudarle.