Connecting with Motion & Control
![Connecting with MOTION & CONTROL](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--64f650f2-8e49-4e95-a124-30e911b51329/connectingwithmotion.png?preferwebp=true&quality=85)
創業以来、私たちNSKはあらゆるものに Motion & Control を提供してきました。
時には人間では動かせないほど重いものに、時には目に見えないほど小さいものに。
世界をつなぎ、世代をつなぎ、誰も想像できなかった「あたらしい動き」を実現するために。NSKはこれからも未来を動かし続けます。
あたらしい動き
NSKは創業以来、ベアリングやステアリングなどの機械部品を開発、製造してきました。そんな私たちがずっと目指しているのは、製品を通じて世界に必要とされる「あたらしい動き」を提供すること。 「Connecting with MOTION & CONTROL」キャンペーンでは、その創業時から変わらない思いを胸に、未来に向けて世界をつなぐような動きをつくり出しました。
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--c853167b-b9fb-4afa-b563-9e667eb58bbf/hero2-530.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Motion & Control とは
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--380544cd-2acd-405b-a6a4-e9a580668391/img02.jpg?preferwebp=true&quality=85)
昨今は、AIなどのソフトウェア技術の発展が目覚ましいですが、どんなにソフトウェアが改良されても、私たちの世界から物理的な「もの」がなくなることはないでしょう。NSKは、そういった私たちの生活に欠かせないさまざまな「もの」に、より複雑でありつつも、より精密な動き、すなわち Motion & Control を提供してきました。
たとえば、あなたの身の回りでも、時には車や飛行機などの、どこにでも行くための動きを、時にはエアコンや掃除機などの、快適に暮らすための動きを、時には医療機器や風力発電機などの、生活を守るための動きを、NSKは Motion & Control で支えています。
動画で活躍するNSKの製品
![Monocarrier Linear Actuators](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--33961a01-02fb-4fa2-b297-7d16f7019039/mono.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![Megatorque Motor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--36351189-f6d3-4198-9b50-ad5bdd6530c7/mega.jpg?preferwebp=true&quality=85)
モノキャリア™
NSKのさまざまな製品を組み合わせ、モータなどの回転運動を直線運動に変換します。モノキャリアを使うことで、きめ細やかに、すばやくモノを動かすことができます。
メガトルクモータ™
ベアリングとモータ、センサを一体化し、正確な回転運動を生み出します。メガトルクモータを使うことで、すばやくモノを動かして、ピタリと止めることができます。