検索候補
2026年11月19日


日本精工株式会社
コーポレート・コミュニケーション部

NSKワーナー、電力不要の位置保持用メカクラッチ「トルクゲートクラッチ」を開発

~従来のメカクラッチの課題であった円滑なロック解除を実現、FA機器の省電力化・省スペース化に貢献~

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)の持分法適用会社であるNSKワーナー株式会社(本社:静岡県袋井市、代表者:代表取締役社長 明石 邦彦、以下NWC)は、電力不要の位置保持用メカクラッチ「トルクゲートクラッチ」を開発しました。

新開発した独自のロック解除機構を搭載することにより、従来のメカクラッチの課題であった円滑なロック解除を実現しました。その結果、FA機器における位置保持用途への適用が可能となりました。本開発品は電力不要で位置保持を可能にするクラッチという新たな選択肢として、省電力化や省スペース化、配線の簡素化に貢献します。

NWCは本開発品について、2027年3月にサンプル提供開始、2027年10月に量産開始を予定しており、2030年に年間50万個の販売を目標としています。

キットの構成物

本開発品

 

1. 開発の背景

近年ファクトリーオートメーションの進展に伴い、工場全体の消費電力が増加傾向にあります。そのため、脱炭素化への取り組みを背景に、産業ロボットや搬送機器、AGVなどのFA機器においても、省電力化のニーズが高まっています。

FA機器では、一般的に電磁クラッチが位置保持を担う機構として広く利用されています。しかし、その機能を維持するためには継続的な電力供給が必要であることから、消費電力の増加が課題となっています。さらに、設備新設時には電磁クラッチを搭載するスペースの確保や、稼働させるために配線の追加が必要でした。

キットの構成物

FA機器における電磁クラッチの搭載箇所

 

キットの構成物

電磁クラッチを用いた位置保持機構の例

2.  開発品の特長

電磁クラッチと対照的に、電力を使用しないメカクラッチは、消費電力の削減や配線の簡素化が見込めます。しかし、従来のメカクラッチは、荷重がかかるほどロック状態が強まるため、同じ方向へ再始動する際のロック解除が困難であり、FA機器への適用範囲が限定されていました。

新たに開発した独自のロック解除機構を採用することで、荷重がかかった状態でも円滑なロック解除を実現しました。これにより、FA機器における位置保持用途への適用が可能となりました。

 

キットの構成物

位置保持用途の一例におけるロック解除のイメージ(左:従来のメカクラッチ、右:本開発品)

 

キットの構成物

本開発品を用いた位置保持機構の例

 

1)    消費電力削減

電磁クラッチを本開発品に置き換えた場合、当該部の消費電力を約70%削減(CO2削減効果 約43kg-CO2)*1

*1 同サイズのモータへの取り付けが可能であり、かつ同等の保持トルク容量を有する一般的な無励磁電磁クラッチを直動製品に搭載し、累計約22,000時間稼働させた場合での比較。調査時期:2026年10月 NSKワーナー調べ。(モータなどを含む装置全体の消費電力およびCO₂排出量の削減率を示すものではありません。実際の削減効果は、使用条件や運転状況によって異なります。)

2)小型/省スペース

保持トルクが同等の電磁クラッチと比較して、設置スペースを約25%削減できることが期待されます*2

*2 同サイズのモータへの取り付けが可能であり、かつ同等の保持トルク容量を有する一般的な電磁クラッチとの体積比較による推定値です。

(調査時期:2026年10月 NSKワーナー調べ)

 

3)配線の削減

クラッチへの電力供給が不要となり、配線を簡素化できます。

 

4)モータ発熱の抑制

 FA機器では停止時の位置保持をモータが担うケースがあり、その場合はモータへの通電が継続されます。本開発品が位置保持を担うことで、モータの通電時間を低減します。その結果、発熱の抑制に貢献します。

 

3.  想定アプリケーション

主な用途としては可搬装置ユニットやロボットアーム・グリッパ、AGVなどにおける位置保持機構を想定しています。これらの用途では、電磁クラッチからの置き換えを見込んでいます。

また、用途の拡大として、以下のような機器への搭載を想定しています。

1) セルフロック機構:

・用途:台形ネジ・ウォームネジ機構からの置き換えを想定。

・搭載例:昇降機、バルブ、アクチュエータ

2) 破損防止機構:

・用途:アプリケーション側から過大な逆トルクが入力された際にトルクゲートクラッチが作動し、減速機やモータへのトルク伝達を遮断します。これにより、機器の破損防止に貢献します。

・搭載例:駆動ユニット

 

4.  開発品の技術

ロック解除用小型ローラを搭載した独自機構(国内特許登録済、海外特許出願済)を採用しています。この小型ローラが荷重によって強まったロック状態を解除することで、小型ローラが非搭載のメカクラッチと比較して、ロック解除時のトルクを90%以上低減しました*3。その結果、従来のメカクラッチの課題であった「荷重がかかった状態からの円滑なロック解除」を可能にしました。さらに、NSKワーナーが半世紀以上にわたり培ってきたワンウェイクラッチ技術により、高いロック性能を実現しました。

*3 NSKワーナー自社評価結果。

キットの構成物

ロック解除用小型ローラを搭載した独自機構

 

■NSKワーナーについて

 NSKワーナーは、1964年に日本精工株式会社と米国ボルグワーナー社の共同出資により創設されて以来、半世紀以上にわたり自動車産業の発展を支えてきました。両社の持つ歴史と高い技術力を融合し、一貫した研究開発体制によって、クラッチ製品の専門メーカーとして、グローバルなお客様に信頼される製品を届けています。

 NSKワーナーは「トルクを伝える」基盤技術に、新しい技術を融合させ、新たな顧客価値を創造することを挑戦し続けています。我々の使命は、技術革新を通じて社会の発展に貢献することで、次代が求める社会のニーズに即応した製品とサービスを提供し、持続可能で豊かな未来の実現に向けて努力してまいります。

 

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。