検索候補
2026年09月17日


日本精工株式会社
コーポレート・コミュニケーション部

潤滑ユニット「NSK K1-L™」を搭載したローラガイドの販売を開始

~潤滑ユニット「NSK K1-L™」の適用製品をローラガイドへ拡大し、長期にわたる潤滑メンテナンスフリー化に貢献~

NSK(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)は、潤滑ユニット「NSK K1-L™」を搭載したローラガイドの販売を2026年10月に開始します。本製品は、従来はボールガイド向けに展開していた潤滑ユニット「NSK K1-L™」をローラガイドにも適用したものです。ローラガイドの長期にわたる潤滑メンテナンスフリー化に貢献します。NSKは本製品を2026年10月26日(月)~ 10月31日(土)に東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2026(第33回日本国際工作機械見本市)」に出展します。

NSKは、「NSK K1-L™」を搭載したローラガイドについて、2028年に年間5億円の売上を目指しています。

キットの構成物

潤滑ユニット「NSK K1-L™」を搭載したローラガイド

1. 背景

機械の直線運動を支える直動案内製品は、ボールや「ころ(ローラー)」などの転動体が循環してスライダが移動する機構で、潤滑剤は、摩耗やはくりを予防するために用いられます。NSKの直動案内製品「NSKリニアガイド」を大別すると、転動体にボールを用いるボールガイドと、「ころ」を用いるローラガイドの2つに分類されます。ボールガイドは、汎用性に優れており、主に半導体製造装置や各種搬送装置に搭載されます。ローラガイドは高剛性・高負荷容量という特長を持ち、主に工作機械や大型搬送装置で使用されます。

 

 

キットの構成物

左:潤滑ユニット「NSK K1-L™」を搭載したローラガイドの構造、

右:スライダの内部で「ころ」が循環する様子

工場のスマートファクトリー化に伴い、装置の省人化や自動化が進展する中、ボールガイドやローラガイドで使用される潤滑剤に対して、給油や再給脂などのメンテナンス作業の軽減が求められてきました。この要求に応えるため、NSKは潤滑油を供給する潤滑ユニットの開発・販売を進めてきました。1996年に潤滑ユニット「NSK K1™」の販売をボールガイド向けに開始し、その後ローラガイドにも適用を拡大。さらに、潤滑油供給能力を向上させた潤滑ユニット「NSK K1-L™」をボールガイド向けに開発・発売しました。

その結果、「NSK K1-L™」はボールガイド市場で高い評価を獲得しています。また近年では、工作機械、大型搬送装置、半導体製造装置、二次電池製造設備、産業用ロボットなど、高負荷かつ高い信頼性が求められる用途においても、潤滑メンテナンスフリー化へのニーズが高まっています。こうした市場ニーズに応えるため、このたび「NSK K1-L™」の適用対象をローラガイド向けにも拡大しました。

 

2.  製品の特長

潤滑ユニット「NSK K1-L™」は、油と樹脂を一体成形した製品です。潤滑油を多量に含有した樹脂で構成されており、内部の潤滑油が徐々に染み出すことによって、長期にわたってローラガイドに潤滑油を供給します。

従来品「NSK K1™」と比べ、潤滑油供給期間を約2倍に延長しました(当社評価条件下)。これをローラガイドに適用することで、ユーザーの使用開始から再給脂作業までの期間を延長し、長期にわたる潤滑メンテナンスフリー化に貢献します。

 

3.  製品の技術

ローラガイドはボールガイドに比べて広い軌道面を有しているため、この領域に潤滑ユニットを安定して接触させることに課題がありました。この課題を克服するため、NSKのコアテクノロジーであるトライボロジー技術と解析技術を組み合わせることで、潤滑ユニットと軌道面の継続的な接触状態の把握を可能としました。これにより、ローラガイドに最適な形状の潤滑ユニットを開発し、長期間にわたる安定した潤滑を実現しました。

 

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。

NSKについての詳細は、こちらのページをご覧ください。