日本精工株式会社
コーポレート・コミュニケーション部
工作機械向け設計開発・製造管理支援サービスのラインアップを拡充
~高度なスピンドル解析を可能にする「MT-Click!Speedy Premium」と、
軸受情報管理サービス「NSK Verify API」を提供開始~
日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)は、工作機械メーカー向け設計開発・製造管理支援サービスのラインアップを拡充し、新たなサービスとして、スピンドル*1の設計効率化を支援する「MT-Click!Speedy Premium」と、軸受情報を顧客システムと連携させる「NSK Verify API」を提供します。新サービスは契約企業向けに、「MT-Click!Speedy Premium」は有償、「NSK Verify API」は無償で提供します。「MT-Click!Speedy Premium」は2026年9月より提供を開始しており、「NSK Verify API」は2026年11月に提供を開始する予定です。NSKはこの2つのサービスを2026年10月26日(月)~ 10月31日(土)に東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2026(第33回日本国際工作機械見本市)」に出展します。
NSKはこれまで、「MT-Click!Speedy」によるスピンドル設計支援と、スマートフォンアプリ「NSK Verify」による軸受情報管理サービスを提供してきました。今回、スピンドル解析機能を強化した「MT-Click!Speedy Premium」と、軸受情報を顧客システムへ連携できる「NSK Verify API」をラインアップに追加します。これにより、設計開発の効率化と製造管理のデジタル化を促進し、顧客の生産性向上と付加価値創出につなげます。
*1 工具やワークを高速回転させる主軸
左:「MT-Click!Speedy Premium」サービスイメージ、右:「NSK Verify API」利用イメージ
1. 開発の背景
工作機械業界では、設計開発の効率化、生産現場のデジタル化、技術者不足への対応などを背景として、デジタル技術を活用した業務高度化が求められています。例えばスピンドルの設計では、高度な解析を行うにはNSKへの問い合わせや個別検討が必要となる場合があり、設計期間の短縮が課題となっていました。また生産現場では、軸受の使用履歴や検査成績データをより効率的に管理するニーズが高まっています。
2. サービスの特長
1)高度なスピンドル設計を可能にする「MT-Click!Speedy Premium」:
・概要:工作機械のスピンドル設計および軸受解析を実現するWebアプリケーションサービスです。
・NSK従来サービスとの違い:NSKが従来提供していた一般公開版「MT-Click!Speedy」に対して、より高度なスピンドル全体の解析を実行し、より詳細なレポートを入手することができます。
・顧客メリット:従来はNSKへの問い合わせや個別検討が必要だった高度な解析について、顧客が必要なタイミングで実施できるようになります。これにより、スピンドルの最適設計に必須である各種部品の検討を顧客内で完結でき、開発プロセスの効率化と開発リードタイムの削減につなげます。さらに、スピンドルの高剛性化など、市場から新たな性能要求があった際にも、迅速に解析が可能となります。
<主な特長>
項目 | 従来サービス | 新サービス |
提供形態 | 一般公開 | 契約企業向け |
料金 | 無償 | 有償 |
条件設定 | 簡易設定(組み込み条件、運転条件等) | 詳細設定(組み込み条件、運転条件、スピンドル仕様等。以下イメージ参照) |
解析対象 | 軸受単体 | スピンドル全体+軸受単体 |
結果の自動出力 | 簡易レポート(組み込み条件、運転条件等) | 詳細レポート(組み込み条件、運転条件、スピンドル仕様等。以下イメージ参照) |
言語 | 入力は日本語・英語対応 レポートは多言語対応(日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・ドイツ語) | |
左:詳細な条件設定、右:詳細なレポート
2)工場のデジタル化を加速する「NSK Verify API」:
・概要:軸受の検査成績データを簡単に自社システムへ連携できる軸受情報管理サービスです。
・NSK従来サービスとの違い: NSKが従来提供していた一般公開版「NSK Verify」はスマートフォンアプリでしたが、今回は新たにAPI*2として利用できるようになります。顧客が開発したソフトウェアに本サービスを組み込むと、「NSK Verify」と同等の検査成績データを、顧客のソフトウェア上で取得できます。ハンドスキャナーなど2次元コードを読み取る仕組みと連携することで、製品情報を効率的に取得・管理することが可能です。
*2 API:Application Programming Interface(異なるシステムやサービスを接続し、データ連携を可能にするインターフェース)
・顧客メリット:顧客の工場におけるNSK製品のデータ管理を効率化することで、作業時間を短縮し、在庫管理・使用履歴管理の高度化につなげます。例えば、アプリ版では1点あたり約60秒かかっていたデータの取り込み時間を、本サービスでは約10秒に短縮できます。
<主な特長>
項目 | 従来サービス 一般公開版「NSK Verify」 | 新サービス 「NSK Verify API」 |
提供形態 | 一般公開 | 契約企業向け |
料金 | 無償 | 無償 |
仕様 | スマートフォンアプリ | API |
データの 取り込み方法 | ①「NSK Verify」で製品の2次元コードを1つずつ撮影し、スマートフォンから顧客のソフトウェアに1点ずつメールでデータを送付。 ②現場にスマートフォン持ち込みが禁止されている等スマートフォンアプリを使用できない顧客の場合、紙の検査成績書をスキャンしてデータ化。もしくは手書きで転写して管理。 | 製品の2次元コードをハンドスキャナー等で読み取る。 |
データの 活用方法 | 製品の在庫管理や使用履歴管理に活用 | |
「NSK Verify API」システム構成のイメージ
■NSKについて
NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。
NSKについての詳細は、こちらのページをご覧ください。