検索候補
2026年06月08日

日本精工株式会社
コーポレート・コミュニケーション部

2025年度 日本トライボロジー学会論文賞を受賞

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)は、一般社団法人日本トライボロジー学会※1より、2025年度日本トライボロジー学会論文賞を受賞しました。本論文は、転がり軸受の転がり疲労によるはく離寿命を予測するための新しいモデルと方法を提案したものであり、軸受の寿命予測技術の向上に大きく貢献し得ることが評価されました。

 

なお、今回受賞した転がり軸受のはく離寿命予測法については、NSKにおける産業機械用軸受の設計や選定に活用されており、さまざまな機械の信頼性向上に寄与しています。今後もNSKは、世界トップレベルの技術力によって、安全・快適・環境にやさしい社会の実現、産業の発達、機械の進歩に貢献していきます。

 

※1 (一社)日本トライボロジー学会:1956年にトライボロジー(相対運動しながら互いに影響を及ぼしあう二つの表面の間におこるすべての現象を対象とする科学技術)に関する技術の向上を目的に設立された。

同学会ウェブサイト:http://www.tribology.jp/ 

5月26日に開催された表彰式にて(写真提供:株式会社 潤滑通信社様)

5月26日に開催された表彰式にて(写真提供:株式会社 潤滑通信社様)

写真左からNSK内田啓之、NSK小俣弘樹(代表受賞者)、佐々木信也氏(日本トライボロジー学会会長、東京理科大学教授)、NSK橋本翔、NSK土信田知樹、NSK植田光司

受賞内容

論文題目:Spalling Life Prediction for Rolling Bearings Using a Model with Stress Intensity Factor and Statistical Evaluation of Non-Metallic Inclusions (https://doi.org/10.2474/trol.19.547)

 

産業機械の要求寿命に適した転がり軸受(以下、軸受)を選定するためには、軸受のはく離※2寿命を精度良く予測することが重要です。従来、潤滑環境の影響に着目した多くの研究がなされてきましたが、はく離原因の一つである非金属介在物※3(以下、介在物)を考慮した寿命予測法は確立されていませんでした。

 

本受賞研究では、微小人工欠陥を用いたはく離試験法により導出した寿命計算式と、超音波探傷を用いた介在物評価法(NSK Micro-UTTM)により取得した介在物の統計データを組み合わせた、新しい寿命予測法を提案しました。本研究成果により、軸受の信頼性向上だけではなく、より適正な軸受選定が可能になり、軸受が本来持っている耐久性を余すことなく安全に使い切ることで、省資源化にも貢献することが期待されます。

 

※2:はく離:金属疲労により軸受表面がうろこ状にはがれる現象、軸受の代表的な故障形態の一つ

※3:非金属介在物:鉄鋼材料に不可避で含まれる酸化物などの不純物

 

■NSKについて

 NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。