日本精工株式会社
コーポレート・コミュニケーション部
「IPF Japan 2026 (国際プラスチックフェア)」に出展
日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)は2026年12月1日(火)~5日(土)に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「IPF Japan 2026 (国際プラスチックフェア)」に出展します。
■出展コンセプト
「変わり続ける成形現場、その一歩先へ」をテーマに、NSKが培ってきた高い信頼性と技術力を基盤として、変化するお客様のニーズに応える新たな価値を提案します。品質や信頼性といった普遍的な価値を維持しながら、設備の小型化やメンテナンス負荷の低減などを通じて、ライフサイクルコストの最適化に貢献する製品・技術をご紹介します。
■主な出展品
1. 薄型シール装着 高負荷駆動用ボールねじ(2026年11月12日発表の新開発品/2027年1月受注開始予定)
新開発の薄型シールを搭載した高負荷駆動用ボールねじです。標準仕様である「薄型ストレージシール標準装着 高負荷駆動用ボールねじ」と、高機能仕様である「グリース密封オプションN1シール装着 高負荷駆動用ボールねじ」を展示します。標準仕様・高機能仕様の双方で薄型化を実現しており、電動射出成形機をはじめとする生産設備の小型化に貢献します。
1) 薄型ストレージシール標準装着 高負荷駆動用ボールねじ
NSK現行品のラビリンスシールに対して薄型化を実現し、さらにグリース漏れ量を約1/3、異物通過量を約1/2に低減しました。これにより、ボールねじナット長を最大19mm短縮します。
2) グリース密封オプションN1シール装着 高負荷駆動用ボールねじ
現行品のA1シールと比較して、グリース飛散抑制性能および低発熱性を維持しながら薄型化を実現しました。これにより、ボールねじナット長を最大13mm短縮します。
2. 高負荷駆動用ボールねじ グリース無補給オプション(2026年11月12日発表の新開発品/2027年1月受注開始予定)
新開発のグリースとシールを組み合わせることで、業界初*1となる5年間のグリース無補給を実現しました。これにより、従来は自動給脂装置を用いて高頻度で行っていたグリース補給が不要となります。また、新シールによるグリース保持性向上と、自動給脂装置によるグリース補給の不要化により、グリース飛散量を大幅に抑制します。その結果、設備の清掃を含むメンテナンス負荷の軽減や環境負荷低減に貢献します。
*1 調査対象:グローバルの主要な電動射出成形機向けボールねじ、調査時期:2026年11月NSK調べ
その他、高負荷駆動用ボールねじシリーズのカタログ刷新(2026年11月12日発表)についてもご紹介します。新開発の薄型シール採用に伴い、同シリーズのカタログ寸法表を改定しました。また、商品体系やオプション体系を見直し、用途や要求性能に応じた製品選定を容易にすることで、お客様の設計・選定業務の効率化に貢献します。
■出展概要
| 展示会名称 | IPF Japan 2026 (国際プラスチックフェア) |
| 会場 | 幕張メッセ(千葉県千葉市) |
| 開催期間 | 2026年12月1日(火)~5日(土) |
| NSKブースNo. | 4ホール/41803 |
| 公式ウェブサイト | https://www.ipfjapan.jp/ |
■NSKについて
NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。