検索候補
2026年08月25日


日本精工株式会社
コーポレート・コミュニケーション部

世界最小 ベアリング搭載投げコマ「ビッグウィング pico」販売開始

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)のグループ会社であるNSKマイクロプレシジョン株式会社(本社:神奈川県藤沢市、代表者:代表取締役社長 石井俊和、以下ISC)は、株式会社そろはむ(本社:東京都八王子市、代表者:長谷川 貴彦、以下そろはむ)とともに、スムーズに回転する精密ベアリングを搭載した世界最小*1の投げコマ「ビッグウィングpico」を開発しました。本製品は、2026年8月27日(木)〜8月30日(日)に東京ビッグサイトで開催される「TOKYOおもちゃショー2026」のスピンギアブース(ブースNo.4−15)で先行販売します。また、9月1日より一般販売を開始します。

本製品は、直径35mmの小さなボディでありながら、長時間回転する高い性能と扱いやすさを両立した投げコマです。コマの中心部分にベアリングが搭載されていることで回転がよりスムーズになり、長く回し続ける、コマを指でつまめるなど、幅広い遊び方が可能です。また、2025年に発売し好評を博した世界最小ベアリング搭載けん玉「SG Kendama pico」と同様に、高精度のベアリングを搭載した高品質なスキルトイの第二弾です。(ご参考:世界最小のけん玉「SG Kendama pico」を開発、 本日より販売開始 | 日本精工 (NSK))

ISCはベアリングを用いたスキルトイを通じて、新しい価値を創造するとともに、児童をはじめとした幅広い層に向けて科学の面白さを伝えており、本製品の開発もその一環です。

 

*1 調査時期:2026年7月時点、調査対象:国内外で市販化されているベアリング搭載投げコマ(紐で回すコマ)。「最大直径」部分において世界最小であることを確認

(左)慶應義塾大学病院における「MOOVO™」を装着したストレッチャーと、同院およびNSK関係者,

左:本製品、 右:本製品に搭載されたISC製の精密ベアリング(外径8.0mm)

1.製品の特長

1)世界最小*1のベアリング搭載投げコマ

既存モデル「ビッグウィング*2」に対して直径比約41%のサイズ(直径35mm)でありながら、優れた回転性能を備えています。

20260819_3

左:本製品と500円玉の比較、右:ビッグウィングと本製品の比較

 

*2 こままわし世界チャンピオンであるJun選手のシグネチャーモデルとして発売されているベアリング搭載投げコマ。詳細はこちら。

 

2)使いやすさを追求した設計

高品質なスキルトイの設計実績を持つ そろはむが設計。単に小さいだけでなく、プロのパフォーマーでも扱いやすいサイズや形状を追求しました。

 

 

2.製品の技術

1)高精度・高品質ベアリングを搭載

データセンターの冷却ファンモーターなどにも使用されている、ISC製の高品質ベアリングを搭載。滑らかな回転と長時間のスピン性能を実現します。

 

2)高い加工品質を実現する国内生産

有限会社ミツミ製作所の高精度加工技術により製造。日本国内で生産し、高品質な仕上がりを実現しています。

 

 

3.ラインアップとイメージ映像

本製品は、以下2つのタイプを同時に発売予定で、遊び方に合わせて好きなモデルをご選択いただけます。

 

・バイメタルモデル

本体:アルミニウム、外周:ステンレス。回転効率を重視し、二つの素材を組み合わせています。

バイメタルモデルの色付きモデル

本体:アルミアルマイト、外周:真鍮。

20260819_3

 

 

・モノメタルモデル:ステンレス製で落下の衝撃に強い仕様です。

20260819_3

本製品のイメージ映像は、こちらからご覧いただけます。

 

 

■製品概要

販売価格(税込):モノメタル 6,600円/バイメタル 7,700円/バイメタル(ブルー、レッド)8,800円

販売サイト:そろはむ運営ショッピングサイト「ヨーヨーショップ スピンギア」 http://spingear.jp 

問い合わせ先: 株式会社そろはむ(企画・販売元)

〒193-0831 東京都八王子市並木町24-6 Tel.042-629-9344

 

 

■NSKマイクロプレシジョン株式会社について

同社が生産する小径ベアリングは、サーバーの冷却ファンや自動車のシートファン、歯科用のハンドスピンドルなど多くの分野で使われています。また、12分以上回転するハンドスピナー(製品名:サターンスピナー)やヨーヨー、カオスメーカーの開発にも携わり、ニコニコ超会議への協力を含めて、科学の面白さを幅広い層に伝えています。

 

 

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受(ベアリング)を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。