日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK)は、「2023年超モノづくり部品大賞」において「機械・ロボット部品賞」を受賞いたしました。
今回、受賞した「NSKリニアガイド™ 長寿命シリーズDH型/DS型」は、半導体・液晶製造装置、自動車製造設備、搬送用ロボット、工作機械などの各種生産設備を中心に、幅広い用途で使用されている「NSKリニアガイド™」の信頼性を独自の熱処理技術により向上させ、従来比2倍の走行寿命を実現した長寿命シリーズです。一般的に、リニアガイドは、サイズが大きいほど定格荷重が大きく長寿命となりますが、本製品は、従来品より小型のリニアガイドに置き換えても寿命を維持することが可能となり、装置のサイズダウンなど付加価値の向上にも貢献します。
NSKは、4つのコアテクノロジー(トライボロジー、材料技術、解析技術、メカトロ技術)とそれを形にする生産技術を強みとしています。それらを駆使した製品開発を通じて、高機能商品をタイムリーに市場供給することにより、持続可能な社会の実現に貢献し続けていまいります。