日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 内山俊弘、以下NSK) は、省エネ・クリーン環境に対応した「研削加工用 超高速グリース潤滑スピンドル」を新たに開発しました。本製品は、研削加工用工作機械向けとして超高速による生産効率の向上と、工場の省エネ・クリーン環境を実現します。
NSKは、本製品を11月17日(木)~11月22日(火)に東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催される「日本国際工作機械見本市JIMTOF2016」に出展し、2018年に2億円の売上を目指します。
近年、工作機械用部品や自動車用部品の加工に用いられる研削加工スピンドルは、生産効率を向上するために高速化が求められており、さらに工場では省エネ・クリーン環境への対策が要求されています。この両者を満足するためには、従来オイルエア潤滑で使用していた研削加工スピンドルをグリース潤滑で実現する必要があります。しかし、研削加工スピンドルの超高速域(dmn200×104以上)でグリース潤滑を採用すると寿命が課題でした。
NSKは、グリース封入方法の改善とスピンドル内部構造の最適化により、オイルエア潤滑でしか実現できなかった超高速域(dmn200×104以上)をグリース潤滑で可能とし、さらにグリース潤滑の特長である省エネ・クリーン環境を実現したスピンドルを開発しました。