日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、従来品に比べ負荷容量を高めることで、長寿命化を実現した大型ギヤボックス用「高負荷容量円筒ころ軸受」を開発しました。
NSKは、風力発電機などの重荷重下で使用される大型のギヤボックス向けに本製品を拡販し、売上として2015年にグローバルで10億円/年を目指します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2013年02月27日
日本精工株式会社 広報部
~風力発電機など大型のギヤボックスの信頼性向上に貢献~
日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、従来品に比べ負荷容量を高めることで、長寿命化を実現した大型ギヤボックス用「高負荷容量円筒ころ軸受」を開発しました。
NSKは、風力発電機などの重荷重下で使用される大型のギヤボックス向けに本製品を拡販し、売上として2015年にグローバルで10億円/年を目指します。
風力発電機や鉱山機械などの大型産業機械のギヤボックス*では、重荷重を支えるために円筒ころ軸受が広く使用されています。近年、風力発電機では、発電量を増やすため大型化が進んでおります。また、鉱山機械は、新興国の発展に伴い、365日24時間稼動など、過酷な条件下で使用されております。これに伴い、これらの大型ギヤボックスに用いられる軸受には高い信頼性が求められております。
この度NSKは、大型ギヤボックス用として負荷容量を高め、高い信頼性を備えた円筒ころ軸受を開発しました。
*: ギヤボックス:入力軸と出力軸の間に複数の歯車を組み合わせることにより、入力回転数を希望する出力回転数に変換するための装置。
本製品は、従来品に比べて寿命が最大約3割向上し、過酷な使用環境においてもギヤボックスの信頼性向上に貢献します。