日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚紀男、以下NSK)は、2013年5月16日(木) ~5月18日(土)に石川県金沢市にて開催される機械産業の展示会 第51回機械工業見本市金沢(MEX金沢2013)*1へ出展いたします。
*1 MEX金沢2013: 石川県のみならず富山県、福井県など北陸地区全域から約150社の企業が出展する金属工作・加工機械及びその関連製品並びに電機・電子関連機器等の流通促進と技術交流を図り、産業と貿易の振興発展に寄与することを目的とする総合機械工業見本市です。
NSKは産業の要素部品である軸受(ベアリング)、ボールねじ、NSKリニアガイド™、メカトロ製品、スピンドルの開発・生産・販売を行っている唯一のメーカーとしての総合力をベースに「多様なニーズに応える技術」「さまざまな産業に貢献する幅広い製品ラインナップ」と「きめ細かい販売サービス」により、グローバルに産業の発展と円滑で安全な社会の発展に貢献してまいりました。
また、NSKは高機能製品へのニーズが高い北陸地区の、アルミ加工、工作機械、食品・医療、液晶・ガラス、半導体などのお客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、同地区に経験豊富な技術者を常駐させるなど、万全の態勢で北陸地区ものづくり企業の発展に貢献いたします。
NSKは今回の「MEX金沢2013」では、開放的で入りやすいブースとし、NSK製品のご紹介のみならず、お客様のさまざまな「お悩み事」に解決策をご提案させていただきます。さらに、2013年4月に社名変更しましたグループ企業「NSK富山株式会社*2(本社:富山県高岡市、以下、NSK 富山)」の主要製品であるローリング鍛造品の実物展示や、優れた生産技術の映像をご覧頂きます。
*2 NSK富山: 1966年創立以来、鍛造技術と旋削技術の開発を進めてまいりました。現在は、「多品種・少量生産」に対応した鍛造技術の開発を進め、NSKのグループ会社として、工作機械用の精密軸受や建設機械・風車・鉄道車両用の大形軸受までの素形材を生産しています。製造能力は鍛造~φ1500mm、機械加工~φ4000mmと幅広い範囲に及び、軸受生産で培われた、優れた品質、コスト、納期対応力を有しています。鍛造から焼鈍、旋削機械加工まで一貫生産を強みとして、高い技術力を基に、幅広いお客様のご要求に沿った製品を供給する素形材事業を開始しました。NSK富山は、「お客様の期待にお応えし、お客様の喜びにより自社も成長する」企業をめざしています。
| 事業所所在地 |
富山県高岡市、富山県富山市 |
| 製造品目 |
機械・車両等の軸受リング鍛造、焼鈍(焼きなまし)、穴加工、大型鍛造品の旋削加工、各種大型軸受レース及び発電機用部品、建設機械部品、船舶、車両用部品等 |
| 取扱素材 |
軸受鋼(SUJ2、3)、合金鋼(SCr、SCM、SNCM)、炭素鋼(S25C、他)、その他鋼材 |
NSKは今後も北陸地区におきまして、素材から軸受・精密製品まで、さまざまなソリューションのご提供を通じ、ものづくり企業の発展に貢献してまいります。皆さまのご来場を心よりお待ち致しております。
用途や環境に合わせてご提案できる「NSK 高機能製品シリーズ」や「JIMTOF 2012で発表しました最先端技術」を製品の展示と映像を交えて直接ご紹介し、NSKブランドの認知拡大と、新しいビジネスモデルへのソリューション提案をめざします。
| 製品群 |
主な展示物と特長 |
| 軸受 |
- 「特殊環境対応軸受スペーシア™」
水中、高温、真空環境下においても使用可能
- 「精密アンギュラ玉軸受用高清浄度包装 CLRPAC(クリアパック)」
開封後洗浄・脱脂が不要な高清浄度包装により生産効率向上に貢献
- 「工作機械用アンギュラ玉軸受ロバストシリーズEタイプ」
耐焼付き性の向上と長寿命化を実現
|
| 直動製品 |
- 「NSK標準ボールねじハイスピードSSシリーズ」
世界最高速の標準在庫ボールねじ
- 「超高負荷容量一軸アクチュエータタフキャリア™」
世界で初めて案内部の転動体にローラを採用した一軸アクチュエータ
|
| メカトロ製品 |
- 「高加減速 メガトルクモータ™ PXシリーズ」
位置決め時間の飛躍的な短縮と精度向上により生産性向上に貢献
|
精密アンギュラ玉軸受用 高清浄度包装
CLRPAC(クリアパック)
NSK標準ボールねじ
ハイスピードSSシリーズ