日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、メガトルクモータ™とバックラッシのない精密減速機を組み合わせ、最大700kg・m2の大きな慣性モーメント*1を持つ搭載物を高速・高精度に回転位置決めできる「メガポジショナ™」を開発しました。
NSKは、液晶・太陽電池向けパネルや自動車部品など大型部品の製造設備向けに本製品を拡販し、2014年度までに10億円の売上を目指します。
*1 慣性モーメント:回転運動する物体がもつ慣性の大きさを表す量。物体の質量と、それの回転軸からの距離の2乗の積で算出され、単位はkg・m2
現在、液晶テレビや太陽電池向けガラスパネルは大型化が進んでおります。また、自動車部品等、大型部品製造設備の高精度化が進んでおります。NSKは、このような大型・重量物を高速・高精度に回転位置決めするニーズに対応するため、「メガポジショナ™」を開発しました。本製品は、メガトルクモータ™とバックラッシのない精密減速機を組み合わせることで、高トルク、高精度をコンパクトに実現し、大型部品の高速・高精度な回転位置決めを可能にしました。
NSKは、以下の優れた特長を持つ本製品を、7月20日(水)から7月22日(金)まで東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「第20回 モーション・エンジニアリング展」に出展します。