日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、トランスミッションの全長を従来に比べて短縮できる「リテーナープレート*付き玉軸受」を開発しました。
NSKは、燃費向上に貢献する高機能製品として、本製品の拡販を図り、2015年に本製品の売上10億円以上を目指します。
*リテーナープレート: | 軸受をトランスミッションケースに固定する部品 |
---|

近年、一層の低燃費化のため、トランスミッションの小型化が求められております。今回、NSKが開発した「リテーナープレート付き玉軸受」は、従来製品に比べて、全長を約4mm短縮し、トランスミッションの小型・軽量化を可能にすることで、燃費向上に貢献します。NSKは、本製品を新興国市場や欧州市場で需要が高いマニュアルトランスミッション(MT)車、そして燃費性能とスポーティな操作感を兼ね備え欧州などで人気が高いデュアルクラッチトランスミッション(DCT)向けに拡販を図ります。また、本製品はNSKのグローバルな生産拠点から世界各地の需要地にタイムリーに供給可能です。