日本精工株式会社(取締役 代表執行役社長 大塚紀男、以下NSK)は、シール部の潤滑が枯渇する環境や異物に曝されるなどの過酷環境下での耐久性を向上させた、NSKリニアガイド™「高防塵サイドシール付きローラガイド」を開発し、本製品の販売を2011年3月から開始します。NSKは、ラインナップを拡充することで、2012年にローラガイド全体で30億円の売上を目指します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2010年10月20日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 新開発の高防塵サイドシールにより、異物環境下での長寿命化に貢献 ~
日本精工株式会社(取締役 代表執行役社長 大塚紀男、以下NSK)は、シール部の潤滑が枯渇する環境や異物に曝されるなどの過酷環境下での耐久性を向上させた、NSKリニアガイド™「高防塵サイドシール付きローラガイド」を開発し、本製品の販売を2011年3月から開始します。NSKは、ラインナップを拡充することで、2012年にローラガイド全体で30億円の売上を目指します。
ローラガイドは、剛性、負荷容量が高く、工作機械を主に様々な用途に数多くご使用いただいています。しかし、微細な異物粉が発生する生産現場での使用では、ローラガイドの内部に異物が侵入することで、軌道面の異常磨耗や転動体の循環不良が発生し、短期間で破損する場合があります。
このため、カバーでローラガイドを覆い、異物粉が直接付着侵入しないように防塵対策がとられますが、カバーだけでは異物の侵入を完全には防ぐことができません。このため、ローラガイド自身の防塵性能を向上させることが重要であり、サイドシールの長寿命化が課題となっています。
本製品は、新開発の「高防塵サイドシール」を装着することで、ローラガイドの高い防塵性能を長期間に渡って維持することが可能となりました。
また、本製品を10月28日(木)~11月2日(火)に東京ビッグサイト(東京都、江東区)で開催される「JIMTOF2010 第25回日本国際工作機械見本市」に出展します。
本製品は、以下の優れた特長によりシール部の潤滑が枯渇するドライ環境や微細な異物が発生する過酷環境下においても、ローラガイド内部への異物の侵入を低減させて、長寿命化を実現します。
グラファイト、焼結、セラミックなど、微細な異物粉が発生する環境で使用される工作機械に最適です。
本製品は環境負荷物質を一切使用せず、環境にやさしい製品です。また製品の耐久性向上により、省資源化に貢献します。
グラファイト、焼結、セラミック加工機などの粉末が発生する環境に適する
ローラガイドRAシリーズ RA35, 45, 55