Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2010年04月09日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 成長著しい韓国向けにソリューションを提供 ~
日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、2010年4月13日(火)~18日(日)にKINTEX(ソウル市)で開催される「第14回 SIMTOS 2010 (Seoul International Machine Tool Show)」へ出展します。
本展示会では、自動車、造船、半導体、金型産業など、大韓民国を代表する産業向けの工作機械と関連技術につき、国内外から多くの企業が出展します。
NSKは、今回の出展では、グローバルに成長著しい大韓民国の多くの産業向けに世界最高レベルの工作機械に求められる超高速、高加速度、高剛性、超精密、異常検知などの最先端技術を中心に紹介します。
| 展示品名 | 用途・特長 |
|---|---|
(開発品) |
ボールねじを用いた世界最速240m毎分の工作機械用テーブル。生産性向上に貢献。 |
(開発品) |
5軸加工機や複合旋盤向け主軸用軸受として、姿勢変化に強い超高速スピンドル(dmn 380万)。高剛性かつ超高速を1台で実現し、生産性向上に貢献。 |
| (開発品) 二軸高加減速揺動テーブル |
高加減速と揺動を可能にするテーブル。小刻みな運動や揺動時の摩耗を軽減。金型の加工表面の高品位化を実現する。 |
| 新型保持器 | 高精度、低摩擦、高速化を実現する新型外輪案内保持器。金型加工等において高精度で滑らかな仕上げ面を実現。 |
| ボールねじ用グリース密封シール | ボールねじのグリースが外に漏れ出さない新構造で、クリーンな動作環境と長寿命を実現。シール性が3倍以上向上し、グリース封入量も削減。 |
| 高精度幅狭アンギュラ玉軸受「ロバストスリム™」 | 5軸加工機の旋回軸用玉軸受として、回転振れ0.5マイクロメートル以下を達成し、高剛性とコンパクト化を実現。高精度な加工精度に大きく貢献。 |
| (開発品) NSKリニアガイド 「ナノガイド™」 |
30ナノメートル以下の精度を持つリニアガイド。加工面の微小なうねりを防ぎ、金型加工面等の高品位化に貢献。 |
25,000min-1 高速・高出力・グリース補給スピンドル |
グリース潤滑で世界最高速となる毎分25000回転を実現した工作機械用スピンドル(軸受内径φ70mmクラス)。低振動・低騒音で、グリース使用量も削減。 |
| 名称 | 第14回 SIMTOS (Seoul International Machine Tool Show) 2010 |
|---|---|
| 主催 | 知識経済部 |
| 主管 | 韓国工作機械工業協会 |
| 会期 | 2010年4月13日(木)~4月18日(日) |
| 開催時間 | 10:00~17:00 |
| 出展者 | 30ヶ国 470社 |
| 会場 | KINTEX、ブースNo. C2161 |
| URL | https://www.simtos.org/ |