NSKは、NSKリニアガイド ミニアチュアPU/PEシリーズに、レールとベアリングの任意の組合せを可能にした「高負荷容量形 ランダムマッチング品」を開発し、販売を開始します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2009年12月03日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ レールとベアリングの単品販売、短納期とお客様の在庫削減に貢献 ~
NSKは、NSKリニアガイド ミニアチュアPU/PEシリーズに、レールとベアリングの任意の組合せを可能にした「高負荷容量形 ランダムマッチング品」を開発し、販売を開始します。
PU/PEシリーズはミニアチュアリニガイドとして2003年から販売を開始し、軽く滑らかに動く高作動性、組立時の取り扱い易さを向上させるボール脱落防止機能、高加減速用途に適した軽量・低慣性などの特長により、国内及び海外市場で高い評価を受けております。
今回、半導体・液晶製造装置、医療機器、検査装置等の市場からの短納期要求に応えるため、従来の高負荷容量形をベースに、レール及びベアリングの各種寸法精度の向上を図り、任意の組合せを実現した 「高負荷容量形 ランダムマッチング品」 を開発し、PU/PEシリーズのラインナップに追加しました。
本製品はレールとベアリングの単体在庫販売とし、短納期とお客様の在庫削減に貢献します。
NSKは、本製品の販売を2010年1月から開始し、2011年にはシリーズ全体で10億円の売上を目指します。 また、本製品を12月2日から4日まで開催される 「セミコン・ジャパン2009」 に出展します。
半導体製造装置、液晶製造装置、医療機器、検査装置、各種小型精密ステージ等、幅広い用途にお応えします。
本製品は環境負荷物質をまったく使用せず、環境にやさしい製品となっています。