NSKは、遊星歯車機構(以下プラネタリ)用ケージ&ローラ、「高速回転仕様 ミニアチュアプラネタリ用ケージ&ローラ」を開発しました。NSKはベルトCVTやAT、ハイブリッドカー用変速機の小型・軽量化、高出力化のニーズに応えることで、本製品により2015年に売上25億円を目指します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2009年09月29日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 自動車の変速機の小型化と高効率化に貢献 ~
NSKは、遊星歯車機構(以下プラネタリ)用ケージ&ローラ、「高速回転仕様 ミニアチュアプラネタリ用ケージ&ローラ」を開発しました。NSKはベルトCVTやAT、ハイブリッドカー用変速機の小型・軽量化、高出力化のニーズに応えることで、本製品により2015年に売上25億円を目指します。
近年、CO2の排出量削減と燃費向上のため、変速ショックの低減と動力の伝達効率を高めるためコンパクトなスペースに最大8速の多段ギヤを搭載したATが増加しています。また、ハイブリッドカーでは、高い出力を発生するための高速回転をより小型なモータで可能にする開発が進んでいます。このため、変速機の中で、ギヤの変速とトルクの伝達を行うプラネタリ機構の中で使用されるケージ&ローラには、高速回転に加えて、小型・軽量化への対応が求められています。NSKは、本製品の以下の優れた特長により、クルマの低燃費化によるCO2排出量の削減、高効率な変速を可能にします。