NSKは、モータ減速機、産業ポンプ、農業機械、ドラム式洗濯機向け等、高い負荷容量が要求される軸受として「汎用高負荷容量シールド付き深溝玉軸受」を開発し、サンプル出荷を開始しました。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2009年12月10日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 定格疲れ寿命2倍、機械のサイズダウンに寄与 ~
NSKは、モータ減速機、産業ポンプ、農業機械、ドラム式洗濯機向け等、高い負荷容量が要求される軸受として「汎用高負荷容量シールド付き深溝玉軸受」を開発し、サンプル出荷を開始しました。
重荷重で使用される軸受では、長寿命化のため軸受の定格荷重を上げたいというニーズが高まっております。しかし、機械の内部スペースが限られているため軸受サイズの拡大が難しいケース、更には省エネのため軸受サイズの大型化による摩擦損失*1を増やしたくないという要求もあります。
NSKは、これらの要求にお応えする以下の優れた特長を持つ「汎用高負荷容量シールド付き深溝玉軸受」を開発しました。本製品により、長寿命によるメンテナンス性の向上、低トルク化による省エネに貢献し、2011年度に2億円の売上を目指します。
*1 摩擦損失: 軸受を回転させたときの抵抗