Press Release
検索候補

工作機械主軸用シール付き高精度アンギュラ玉軸受を発売

~ 長寿命幅広シリーズをラインナップ ~

NSKは、工作機械主軸用シール付きアンギュラ玉軸受に「長寿命ロバスト幅広シリーズ」を新規追加、2008年4月から発売いたします。

工作機械主軸用シール付き高精度アンギュラ玉軸受

NSKは既に、グリースを封入して取扱い性を向上させ、またグリース潤滑における長寿命化を図った「シール付きアンギュラ玉軸受」を販売し、市場でご好評をいただいております。

ここ数年、工作機械ではマシニングセンタ主軸における10,000~15,000min-1のスピンドルの増加や、複合旋盤のミル軸の高速化が更に進んできています。また一方で、市場からは環境改善のため、主軸用軸受の潤滑方式をオイルエア潤滑からグリース潤滑への切替えニーズが強くなっています。

今回、さらなるグリース潤滑の高速・長寿命を実現したロバスト幅広タイプのシール付き軸受を開発し、新シリーズとして販売を開始します。

【製品の特長】

【製品の特長】
シール付きアンギュラ玉軸受ラインナップ