NSKは、NSKモノキャリア「超大リード静音MCMシリーズ」の販売を開始します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2008年04月16日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 一軸アクチュエータで 2,500 mm/秒超高速送りを実現 ~
NSKは、NSKモノキャリア「超大リード静音MCMシリーズ」の販売を開始します。
近年、送り系の高速化とともに、半導体・液晶製造装置では低発塵化への要求も高まってきています。これらのニーズに対応した一軸アクチュエータとして、新たに「超大リード静音MCMシリーズ」をラインナップしました。
NSKは本製品を2008年4月16日(水)~18日(金)に幕張メッセにて開催される「
第17回モーション・エンジニアリング展
」に出品します。NSKは2008年7月から本製品の販売を開始し、2010年に5億円の売上を目指します。
NSKモノキャリア「超大リード静音MCMシリーズ」の特長は以下の通りです。
* 2008年4月15日現在 NSK調べ
NSKモノキャリアは、開発当時からリードのバリエーションとして5mm、10mm、20mmを設定し、主に半導体・液晶製造装置メーカに製品を納入してきました。昨今、高速化や低発塵の要求が一段と高まる中、長年培ってきたボールねじ技術をNSKモノキャリアに適用した「超大リード静音MCMシリーズ」を今回商品化します。
NSKは今後も多くの産業に向けて、高速・静音技術を活かしたソリューションを提供してまいります。