NSKは、許容最大荷重を1.3倍に向上した「プレス機向け高荷重用ボールねじ」を開発し、商品化します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2008年11月05日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 許容最大荷重を1.3倍(当社従来比)に向上し、プレス機の小型化に貢献 ~
NSKは、許容最大荷重を1.3倍に向上した「プレス機向け高荷重用ボールねじ」を開発し、商品化します。
プレス機械など非常に大きな荷重を受ける送り機構には従来油圧駆動が多く使用されていました。近年、成形性や製品精度の向上、油を使わない事による環境負荷の低減、消費電力削減などの優れた特長から回転モータとボールねじを使用した電動化が進んでいます。プレス機の中でも、板金の曲げ、打ち抜きなどの加工では、短い加圧範囲にだけ非常に大きな荷重が作用することになります。このため、許容される最大荷重(限界アキシアル荷重)の、より大きなボールねじが求められていました。
NSKは、独自のナット内ボール負荷分布解析を用いボールねじの内部仕様を最適化することにより、ボールねじの限界アキシアル荷重を1.3倍に向上し、プレス機向け用途に最適なボールねじを開発しました。
NSKは、2009年2月から本開発品の販売を開始し、2011年に5億円の売上を目指します。また、2008年11月7日(金)~11月11日(火)に幕張メッセにて開催される「IPF(国際プラスチックフェア)2008」に本開発品を出品します。
*1:乗り上げ:ボールがねじ溝の肩部に乗り上げて損傷すること
NSKは1996年に業界初の高負荷容量用ボールねじ「HTFシリーズ」を発表後、高負荷容量用の高速シリーズ、高負荷用グリース密封ボールねじを商品化し、射出成形機を中心として市場に展開中です。今回、この高負荷容量用ボールねじの基盤技術を応用し、プレス機に最適な商品を開発しました。
NSKは、今後も高負荷容量用ボールねじで培った技術を活用し、市場ニーズに合致した商品の開発を行い、各種機械の電動化に貢献してまいります。