NSKは、石油化学、製紙などをはじめとして世界的に需要が増加している産業用ポンプ向け軸受として高負荷容量・高潤滑性を実現した高機能アンギュラ玉軸受を商品化しました。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2007年06月14日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 高負荷容量と高潤滑性を実現し、ポンプの小型軽量化、メンテナンス期間の延長に貢献 ~
NSKは、石油化学、製紙などをはじめとして世界的に需要が増加している産業用ポンプ向け軸受として高負荷容量・高潤滑性を実現した高機能アンギュラ玉軸受を商品化しました。
石油化学、製紙、食品など世界中のあらゆる産業で使用されているポンプは、高い信頼性を持ちつつ省エネルギーであることが要求されています。これらポンプに使用される軸受には、小型軽量化やメンテナンス期間の延長を実現する長寿命化が求められています。NSKは、このニーズにお応えし、以下の優れた特長を持つ「産業用ポンプ向け高機能アンギュラ玉軸受」を開発し商品化しました。
| *1 基本動定格荷重: | 軸受寿命計算の基となる負荷容量を表す荷重 |
|---|
NSKは、本製品を成長著しい世界の産業用ポンプ市場で拡販し、2009年に年間で20億円の売上を目指します。 なお、NSKは本製品を6月27日(水)~29日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第11回機械要素技術展」に出展いたします。