NSKは、機械への軸受組付け時間短縮などの顧客ニーズへの対応、環境保護対応、ブランドイメージ向上を目的として、工作機械用を中心とした精密軸受の無洗浄対応、ヒートシール方式気化性防錆フィルム製内装袋の採用のパッケージに一新し、環境保護対応新グローバルパッケージとして全世界に向けて量産出荷を開始しています。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2005年05月25日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 軸受洗浄とグリース封入工程が不要な環境保護対応新グローバルパッケージ ~
NSKは、機械への軸受組付け時間短縮などの顧客ニーズへの対応、環境保護対応、ブランドイメージ向上を目的として、工作機械用を中心とした精密軸受の無洗浄対応、ヒートシール方式気化性防錆フィルム製内装袋の採用のパッケージに一新し、環境保護対応新グローバルパッケージとして全世界に向けて量産出荷を開始しています。
現在、工作機械メーカーでは軸受包装を開いた後、軸受を洗浄しグリースを封入してから工作機械スピンドルに組付けていますが、生産効率を上げるため機械組立時間の短縮が望まれています。
今回リリースした新パッケージは、お客様における軸受洗浄とグリース封入工程が不要となる仕様としています。軸受にあらかじめグリースを封入し、かつ防錆性を保持するための包装形態を採用しています。これにより、現在、工作機械メーカーで行っている軸受の組付けまでの工程が省略されて大幅な時間短縮が可能になり、かつ洗浄工程も不要になることから作業環境が大幅に改善されます。
また、アフターマーケット(補修・交換)市場においても、洗浄、グリース封入設備のない現場において軸受開封後の組付けが容易になるため大幅な時間短縮となります。
本パッケージは内径寸法10mm~130mmまでのISO精度P4級以上の軸受に適用し、工作機械メーカー、アフターマーケット市場の要求に応じ順次対応していきます。価格は従来の10%増を考えております。また、グローバルに対応していくため、NSKのグローバル生産拠点で同時に対応し、パッケージ仕様を統一しました。
NSKの精密軸受のグローバル売上げは、2005年200億円達成見込み(グローバルシェアNo.1)です。