Press Release
検索候補

異物環境用NSKリニアガイド「V1シリーズ」の販売開始

~ 劣悪な異物環境下において大幅な耐久性の向上を達成(微細木屑環境下で2倍、ゴム環境下で5倍以上) ~

NSKは、異物環境用NSKリニアガイド「V1シリーズ」(特許出願中)を開発、販売を開始します。

異物環境用NSKリニアガイド「V1シリーズ」

リニアガイドは、いろいろな製造設備に利用されるため、大小様々な異物粉がリニアガイドの周辺に大量に付着するような過酷な環境下で使用されることがあります。(異物粉の例としては、加工機械から発生する、金属・グラファイト・セラミックス・ゴム・木屑等の切削粉、溶接時のスパッタ粉等が挙げられます)

このような環境下では、異物がリニアガイドの内部に侵入し、転がり面やボールの異常摩耗や異物によるボール循環不良(玉詰まり)などを引き起こし、短期間で破損するという問題がありました。このため、蛇腹などのカバーでリニアガイドを覆い、上記異物粉が直接侵入付着しないようにするなどの対策が講じられております。

しかしながら、

  • 細かな異物粉や大量の異物粉の場合には、カバーだけでは異物の侵入を完全には防止できない
  • 装置の構造上の問題で充分な防塵機能を有するカバーを設置できない場合がある

などのために、リニアガイド周りが異物粉にさらされても、寿命の長い製品が求められていました。

このような要求にお応えし、従来品よりも飛躍的に防塵性を高め、異物環境下での長寿命を実現したNSKリニアガイド「V1シリーズ」を開発しました。

NSKリニアガイド「V1シリーズ」の特長は次のとおりです。

【特長】

  1. 世界に先駆けて多段リップの高防塵シールを採用。異物通過量を従来品の1/10以下に低減
  2. 潤滑ユニット「NSK K1®」により、ボール走行部と高防塵シールのリップ部の潤滑性・耐久性が向上し、異物粉環境下での寿命を大幅に向上

(弊社評価試験で、微細木屑環境下で2倍以上、ゴム粉環境下で5倍以上の耐久性向上が確認されています)

【用途例】

工作機械、レーザ加工機、グラファイト加工機、タイヤバフ機、木工機械、パンチンプレス機、溶接ライン、その他搬送装置など

NSKリニアガイド「V1シリーズ」は、VH15、20、25、30、35、45および55(数字はおおよその案内レール幅寸法に相当)の7型番の販売を2005年4月から開始します。

販売目標としては、3年後に5億円を目指します。