NSKは、半導体ウェハ搬送ロボット向けに「真空クリーン環境用高清浄度軸受」を開発し、2006年4月より量産化いたします。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2005年12月05日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
NSKは、半導体ウェハ搬送ロボット向けに「真空クリーン環境用高清浄度軸受」を開発し、2006年4月より量産化いたします。
真空搬送ロボットの胴体部およびアーム関節部には、薄肉の軸受が使用されています。半導体の高密度化による高真空化が進むにつれて、軸受に対しても、よりクリーンな性能(低アウトガス)や清浄度の向上が必須となっています。半導体の加工工程は高温化の傾向にあり、軸受の温度も100~150℃と高くなり、より優れた耐久性能が求められています。
真空クリーン環境用高清浄度軸受は半導体製造の成膜工程での歩留まり向上に寄与いたします。
本製品には超純水を使用した精密洗浄を実施し、乾燥・組立・包装に至るまでの超クリーン精密工程を確立し、専用のエクストラクリーンパッケージを採用しています。また、NSKクリーン潤滑剤E-DFOの技術を活用しています。
2006年4月から真空クリーン環境用高清浄度軸受として、アンギュラ玉軸受(NBAタイプ)、4点接触玉軸受(NBXタイプ)、ラジアル玉軸受(NBCタイプ)を量産化致します。2006年には4億円、2007年は10億円の売り上げを目指します。
本製品を12月7日から開催されるセミコン・ジャパン2005に出品いたします。