NSKは、送風機、ポンプなどに広く使用されている産業モータ用途で、新たに開発しました長寿命グリース(EAM)を使用した玉軸受を商品化し、2005年10月より販売を開始致します。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2005年10月04日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
~ 新開発EAMグリースにより寿命が2倍に ~
NSKは、送風機、ポンプなどに広く使用されている産業モータ用途で、新たに開発しました長寿命グリース(EAM)を使用した玉軸受を商品化し、2005年10月より販売を開始致します。
産業モータ*用軸受は、静音性と低トルク性の優れたリチウムせっけん系のグリースが広く用いられています。しかし、静音性や省エネルギーに繋がる低トルク性に加えて最近、長寿命化が要求されるようになってきています。今回、この長寿命化のニーズに対応するため、長寿命グリースEAMを開発し、この新開発グリースを封入した高機能玉軸受を商品化致しました。
* 産業用モータ:主に送風機、ポンプ、減速機、搬送装置などの回転駆動源として使用されています。
このEAMグリースを使用した産業モータ用高機能玉軸受は、内径10mm~75mmのサイズを中心に2005年10月より販売を開始し、2006年には年間5億円の新規需要取り込みを目指します。