Higiénicos y productivos: rodamientos para entornos limpios

Cuando se trata de la preparación de alimentos, no se puede aceptar ni la más mínima contaminación y por eso las empresas deben adoptar un enfoque de la higiene a nivel de componentes y optar por soluciones diseñadas desde cero para cumplir las normas más estrictas.

NSK cuenta con décadas de experiencia en el suministro de piezas esenciales para el sector de la alimentación y las bebidas, así como para otras industrias en las que la limpieza y la higiene son primordiales, como el campo médico y el farmacéutico. Durante este tiempo, hemos desarrollado una gama especializada de soluciones de rodamientos que no sólo cumplen los requisitos de higiene más exigentes, sino que también ofrecen fiabilidad, durabilidad y productividad.

Los rodamientos diseñados específicamente para entornos limpios deben ser capaces de soportar lavados frecuentes, así ser resistentes al agua y a los productos químicos que los acompañan. Además, deben proporcionar un funcionamiento continuo a alta velocidad, incluso en presencia de altas temperaturas y agentes de limpieza agresivos. Por lo general, también deben ser resistentes a la corrosión y contar con sólidos mecanismos de sellado para garantizar la continuidad de la producción y evitar la contaminación de los alimentos y los daños internos en la maquinaria.


Silver-Lube

Una de las principales ofertas de NSK cuando se trata de entornos limpios es nuestra gama Silver-Lube, comercializada bajo la marca RHP.

Diseñadas específicamente para aplicaciones con estándares de higiene extremadamente altos, las unidades Silver-Lube son ideales para su uso en entornos con lavados regulares y exposición a productos químicos.

Cada unidad Silver-Lube presenta un inserto de rodamiento con componentes de acero inoxidable alojados en un cuerpo termoplástico PBT duradero y sin pintura. Los engrasadores de acero inoxidable integrados y los revestimientos de los orificios atornillados garantizan una higiene y durabilidad óptimas. Su construcción resistente a la corrosión ayuda a minimizar las posibilidades de desarrollo bacteriano, mientras que su capacidad para adaptarse a la desalineación inicial favorece una instalación fiable y sin problemas.

Las unidades Silver-Lube han demostrado su eficacia sobre el terreno una y otra vez, pero un ejemplo particularmente bueno fue cuando las recomendamos a una planta de procesamiento y embotellado de leche, líder en el mercado, que experimentaba fallos repetidos en los rodamientos de cinco líneas de transportadores. 

La planta tenía que cambiar los rodamientos cada 16 semanas, con todos los costes de mantenimiento y pérdida de productividad asociados. NSK investigó y descubrió que entraba agua en los rodamientos durante el proceso de lavado, lo que provocaba directamente los fallos. La adopción de los rodamientos Silver-Lube con grasa de grado alimenticio resolvió el problema y ahorró a la empresa casi 8.000 euros al año.   


Life-Lube

Otra opción, también de nuestra gama RHP, es Life-Lube, diseñada para aplicaciones que requieren tanto los más altos niveles de resistencia química como una mayor vida útil de la lubricación.

La serie Life-Lube ofrece todas las ventajas de Silver-Lube, pero además incorpora la tecnología Molded-Oil patentada por NSK, un lubricante sólido que impide la entrada de agua y partículas en el rodamiento, a la vez que evita las fugas de lubricante. Esta característica es crítica en aplicaciones de alimentación y bebidas donde el control de la contaminación es primordial.

Las unidades Life-Lube ofrecen una excelente resistencia química y una mayor vida útil sin mantenimiento. Al igual que la gama Silver-Lube, la carcasa de poliéster PBT no sólo es resistente a la corrosión, sino que además no está pintada, lo que elimina el riesgo de contaminación por desconchado del revestimiento. Su superficie lisa minimiza la acumulación de suciedad y reduce el tiempo de limpieza.

Una característica notable de la gama es su sellado deflector, que impide la entrada de bacterias al interior del rodamiento y protege el lubricante. Este detalle de su diseño ayuda a mantener la higiene del sistema y prolonga la vida útil incluso en los regímenes de limpieza más duros.

Al igual que Silver-Lube, Life-Lube es un producto de eficacia probada. Por ejemplo, un importante fabricante de aperitivos veía cómo los rodamientos de su línea de corte fallaban a causa de la pérdida de grasa tras el proceso de lavado de la línea. La instalación de unidades Life-Lube mejoró significativamente la vida útil de los rodamientos y, como resultado, la reducción de los costes de mantenimiento y la mejora de la producción ahorraron a la empresa unos 134.000 euros al año.  


Rodamientos Rígidos de Bolas de Acero Inoxidable

Los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda son el tipo de rodamientos más común en el mercado, encontrándose en casi todas las industrias y aplicaciones. Sin embargo, para entornos limpios, NSK dispone de una gama de rodamientos de bolas de ranura profunda de acero inoxidable de alto rendimiento.



Estos componentes están fabricados con Acero Ultra Limpio de NSK, lo que los hace especialmente adecuados para condiciones húmedas o corrosivas, ya que resisten el óxido y la corrosión que, de otro modo, podrían albergar bacterias. En tales condiciones, estos rodamientos pueden proporcionar hasta un 80% más de vida útil que las alternativas convencionales y también cuentan con bolas de alta calidad, pistas de rodadura super acabadas, sellados patentados y tecnología avanzada de engrase.

En cuanto a ejemplos reales, un fabricante de pizza congelada veía cómo su línea de producción se paraba cada cuatro semanas porque los rodamientos de su cinta transportadora de alimentos seguían fallando. El problema radicaba en el proceso de limpieza, que provocaba corrosión, pérdida de grasa y daños en las juntas. Después de que la empresa adoptara los rodamientos rígidos a bolas de acero inoxidable, con insertos Molded-Oil, el problema quedó resuelto y la empresa ahorró 15.000 euros al año. 

Cuando se trata de rodamientos específicos para entornos limpios, trabajar con NSK significa que puede confiar en décadas de rendimiento e innovación demostrados. Ofrecemos los productos de mayor calidad del mercado, pero también la experiencia en diseño e ingeniería para garantizarle el rodamiento adecuado para su aplicación.