NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK proporcionará datos técnicos a FVA Workbench
NSK se complace en anunciar que a partir de ahora proporcionará datos técnicos a FVA Workbench, una herramienta de software especializada que se utiliza en el diseño y la optimización de cajas de cambios y otros sistemas de transmisión.
Datos de rodamientos de bolas de ranura profunda y rodamientos de bolas de contacto angular NSK ya disponibles en FVA Workbench.
Esta medida permitirá a los ingenieros analizar de forma fácil y rápida los rodamientos de NSK, lo que reducirá el tiempo necesario para seleccionar los rodamientos.
Esta noticia sigue a otros anuncios similares realizados en 2023 sobre el suministro de datos por parte de NSK a MESYS y KISSsoft, dos empresas que desarrollan software de cálculo técnico para ingenieros dedicados al diseño de maquinaria. Todas estas medidas forman parte de los esfuerzos de NSK por garantizar que nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas sobre nuestros productos cuando y donde les resulte más conveniente.
FVA-Workbench es una creación de la empresa alemana FVA GmbH, con sede en Frankfurt. En términos sencillos, se trata de una potente herramienta para ingenieros y diseñadores que trabajan con transmisiones, que proporciona una plataforma completa para el diseño, el cálculo, la simulación y la optimización, todo ello basado en las últimas investigaciones y normas industriales.
Reúne los conocimientos de más de 50 años de investigación y los nuevos hallazgos se integran continuamente en la plataforma. Por ello, FVA afirma que el software refleja siempre el estado actual de la investigación, junto con los métodos de cálculo clásicos según las normas industriales.
Datos de rodamientos de rodillos cónicos NSK ya disponibles en FVA Workbench.
Este nuevo acuerdo significa que los datos del catálogo de NSK estarán disponibles como parte de FVA Workbench y, utilizando la herramienta de simulación incorporada, los usuarios podrán diseñar cajas de cambios virtuales que incorporen diferentes rodamientos de NSK. A partir de ahora, los usuarios podrán seleccionar fácilmente la mayoría de los productos líderes de NSK, incluidos rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos esféricos y mucho más.
«Estamos encantados de que nuestros datos se hayan integrado en la herramienta FVA Workbench», afirmó Ralf Petersen, director de Ingeniería de Aplicaciones de NSK Europa. «No solo aumentará nuestra presencia en la fase inicial del desarrollo de productos, sino que también hará que sea más sencillo y cómodo para los clientes asegurarse de que están tomando la decisión correcta en lo que respecta a un componente integral. Sabemos que ofrecer a los ingenieros la posibilidad de seleccionar rodamientos NSK en la fase de concepción y diseño para realizar los cálculos iniciales supone un gran paso adelante para proporcionar plena satisfacción a nuestros clientes».
        
    
        
    
Compartir