Son Haberler
Sonuçlar:
- Sayfalar
Medica 2024: NSK robotları, önemli hastane çalışanlarının yükünü hafifletiyor
NSK, zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak için tasarladığı robotik çözümlerindeki en son gelişmeleri, 11-14 Kasım tarihlerinde Düsseldorf, Almanya’da düzenlenecek Medica 2024 fuarında sergileyecek.
NSK Europe, İnsan Kaynakları (İK), Hukuk ve Uyumdan Sorumlu Yeni Kıdemli Direktör Ataması
Johannes Bornmueller, dünyanın önde gelen hareket ve kontrol teknolojileri üreticilerinden NSK bünyesinde İnsan Kaynakları (İK), Hukuk ve Uyumdan sorumlu yeni Kıdemli Direktör olarak göreve başlamıştır
NSK, Biyoekonomi Alanında İş Birliğini Güçlendirmek için CHITOSE Group’a Yatırım Yapıyor
Dünyanın önde gelen hareket ve kontrol uzmanlarından biri olan NSK, küresel biyoekonomiye öncülük eden biyoteknoloji şirketlerinden oluşan CHITOSE Group'a 500 milyon Yen (Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 3,1 milyon Euro) yatırım yapıyor.
NSK, Romanya’da yeni ofis açıyor
NSK Europe, Romanya'nın Ploieşti şehrinde yeni bir şubesinin açıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. NSK Europe'un EIBU coğrafi genişleme planı kapsamında kurulan yeni ofis, Eylül 2024'ün sonunda tamamen devreye alınmış olacak.
NSK, InnoTrans 2024’te Avrupa demiryolu sektörünün en yüksek hıza ulaşmasına yardımcı oluyor
NSK, rulmanlardaki inovasyon çalışmalarının Avrupa demiryolu sektörünün artan tüketici taleplerine ayak uydurmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek için önümüzdeki günlerde düzenlenecek InnoTrans 2024 uluslararası taşımacılık teknolojisi ticaret fuarına (Berlin, 24-27 Eylül) katılacak.
NSK hareket kontrol çözümlerinin nasıl daha iyi işleme sonuçları sunduğunu keşfedin
Hareket kontrol teknolojilerinde küresel bir lider olan NSK Europe, takım tezgâhlarına yönelik en son çözümlerini sergilemek için yakında gerçekleştirilecek olan AMB 2024 uluslararası metal işleme fuarına (Stuttgart, Almanya, 10-14 Eylül 2024) katılacak.
Neuweg Fertigung GmbH’ın Yeni Sahipleri
NSK, Munderkingen merkezli Alman yan kuruluşu Neuweg Fertigung GmbH'nin İngiliz yatırımcı Stephen Lord ve mevcut çalışanları Willi Castro Santanella ve Dominik Szell'e satıldığını duyurdu. Satış, 1 Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
NSK’nın yeni yüksek yük kapasiteli konik makaralı rulmanları rüzgâr türbinlerinde kullanım için seçildi
Avrupa'nın önde gelen rüzgâr türbini üreticilerinden biri, 15 MW sınıfı açık deniz rüzgâr türbinlerinin dişli kutularında NSK’nın yüksek yük kapasiteli konik makaralı rulmanlarını kullanacaktır. Yeni geliştirilen yüksek performanslı rulmanların seri üretimi ve teslimatı yakında başlayacaktır.
NSK servo motorlar için düşük partikül emisyonlu rulmanları piyasaya sürdü
NSK, servo motorlarda gres ve yağ gibi partikül maddelerin emisyonunu azaltan yüksek performanslı bir rulmanı piyasaya sürüyor. Bu çığır açan gelişme, robotlar gibi kritik endüstriyel makinaların kararlı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunacaktır.
NSK yük oranlarında çığır açıyor
NSK, dünyada bir ilk olarak, makaralı rulmanların ömrünü, boyutlarına ve rulmanların imal edildiği çelikte bulunan metal dışı kalıntıların miktarına göre doğru şekilde tahmin etmek için yeni bir yöntem geliştirdi.
Yeni NSK gaz türbini jeneratör rulmanı daha uzun eVTOL uçuşlarını destekliyoror
NSK, özellikle büyük dronlar dâhil olmak üzere hava araçlarının elektrikli dikey kalkış ve inişlerinde (eVTOL) kullanımayönelik yeni bir gaz türbini jeneratör rulmanını piyasaya sürdü.
Paylaş