La correcta manipulación prolonga la vida útil de los rodamientos del cabezal 


Los rodamientos de súper precisión son componentes excepcionalmente precisos, por lo que es esencial manipularlos e instalarlos con cuidado para obtener el mejor rendimiento posible. Dado que los componentes se fabrican con tolerancias extremadamente ajustadas y están elaborados con materiales de máxima calidad, una manipulación incorrecta puede provocar una larga lista de problemas. 



Por ejemplo, NSK colaboró con una gran planta de producción automovilística que sufría frecuentes fallos en los cabezales de las máquinas herramienta, lo que provocaba paradas imprevistas y altos costes de mantenimiento. Los rodamientos del cabezal fallaban cada dos semanas, lo que requería reemplazos constantes y generaba una carga significativa sobre los recursos de mantenimiento. Para solucionar este problema, el cliente pidió a NSK que investigara la causa raíz de los fallos. 

 

Los ingenieros de NSK llevaron a cabo una investigación exhaustiva que reveló que la causa principal de los fallos era una manipulación incorrecta de los rodamientos de súper precisión durante el montaje y desmontaje. El desconocimiento de las prácticas correctas del re-engrase también fue un factor determinante. 

 

En respuesta a ello, uno de nuestros ingenieros impartió una formación específica sobre rodamientos de superprecisión al equipo de mantenimiento de la planta. La formación se centró en los métodos correctos de montaje y desmontaje, los procedimientos de manipulación adecuados y las prácticas optimizadas de rellenado de grasa. Una vez implementados los procesos revisados, no se notificaron más problemas relacionados con los rodamientos. 

 

Como resultado directo, la vida útil de los rodamientos aumentó de dos semanas a seis meses, lo que supuso un importante ahorro de costes, una mayor fiabilidad de los husillos y una reducción del tiempo de inactividad para el cliente. 

 


Nuestros expertos ingenieros están siempre dispuestos a colaborar con los clientes para asegurarse de que sacan el máximo partido a sus productos.

Andy Kemble, director de producto de NSK Europe para rodamientos de superprecisión


« «Nuestros rodamientos de superprecisión son componentes de una calidad increíble», afirma Andy Kemble, director de producto de NSK Europe para rodamientos de superprecisión. «Pero hay que tratarlos con cuidado si se quiere que funcionen a pleno rendimiento. Si se utilizan correctamente, nuestras piezas son la solución perfecta para equipos que requieren una alta precisión de funcionamiento o una alta velocidad de rotación, y nuestros expertos ingenieros están siempre dispuestos a colaborar con los clientes para asegurarse de que sacan el máximo partido a sus productos». » 

 


Super Precision Bearings


Los rodamientos de superprecisión de NSK están fabricados con acero ultralimpio y ofrecen una durabilidad y una resistencia al desgaste excepcionales, lo que se traduce en una vida útil significativamente más larga. Los elementos rodantes de alta precisión, el bajo nivel de ruido y la gama de materiales de jaula adecuados para aplicaciones de alta velocidad se combinan para ofrecer ventajas tangibles a los clientes, como una mayor fiabilidad del husillo, menos tiempo de inactividad, menores costes de mantenimiento y un rendimiento constante.


View our comprehensive collection of products including bearings, linear and automotive components. Stay in motion whilst maintaining control with NSK today.