La serie VS de NSK demuestra su eficacia en condiciones adversas


Las canteras y las minas son, casi invariablemente, entornos adversos y los rodamientos utilizados en los equipos de explotación de canteras y minería deben ser capaces de soportar contaminación, fuertes vibraciones, cargas de impacto y mucho más. Si el producto no es el adecuado, lo que puede ocurrir por muchas razones, surgirán problemas...


Image Container
Marine industry photo from a digital asset management system.

Tomemos como ejemplo una empresa del sector, que experimentaba fallos prematuros de los rodamientos de rodillos cilíndricos, utilizados en las unidades de vibración de una máquina vibradora de bloques, cada dos o tres meses. Como era de esperar, esto se tradujo en un mayor mantenimiento y costosos períodos de inactividad. 

 

NSK identificó el problema como la vibración en sí, los rodamientos que se utilizaban no eran capaces de soportar niveles tan extremos de la misma, ¡obviamente un problema para los componentes que se utilizan en una máquina vibradora!

 

Tras un cuidadoso estudio, el equipo de ingenieros cualificados de NSK recomendó a la empresa adoptar nuestra serie VS (cribas vibratorias) de Rodamientos de Rodillos Esféricos, que han sido diseñados específicamente para soportar los entornos de trabajo adversos y las frecuentes vibraciones de las industrias de minería, explotación de canteras y construcción. Disponen de un guiado mejorado de los rodillos y su funcionamiento fluido reduce los daños en los rodamientos por deslizamiento, fatiga superficial y descamación. 


Los rodamientos de la serie VS habían superado a sus predecesores, con una gran mejora de la vida del rodamiento.


Otras características clave de la serie VS incluyen una jaula de bronce de una sola pieza mecanizada con precisión con bolsas de rodillos contorneadas, rodillos con tratamiento térmico especial y capacidad de autoalineación con un anillo guía flotante. Las principales ventajas de su uso son una vida útil que duplica la de los rodamientos convencionales (lo que, naturalmente, conlleva unos costes de mantenimiento correspondientemente menores), vibraciones amortiguadas y un rodamiento muy resistente a las cargas pesadas o de impacto, así como un rendimiento de alta velocidad. 

Nuestro equipo de ingenieros supervisó el montaje de los nuevos rodamientos y controló su rendimiento durante todo un año. Una vez transcurridos los 12 meses, estaban encantados de informar de que los rodamientos de la serie VS habían superado a sus predecesores, con una gran mejora de la vida del rodamiento y una reducción significativa de los períodos de inactividad imprevistos, los costes de mantenimiento y las pérdidas de producción. 


Además, todas estas características combinadas permitieron a la empresa de explotación de canteras y minas ahorrar casi 75.000 euros al año. Esto incluye el coste de los rodamientos de repuesto, los gastos de ingeniería, las pérdidas por oportunidades de producción perdidas y las inspecciones de los ejes. Todo ello demuestra la gran diferencia que puede suponer una máquina vibradora de bloques fiable... y, lo que es igual de importante, la importancia de contar con componentes en los que se pueda confiar, independientemente de las condiciones de trabajo.