NSK HPS resuelve una situación crítica en una refinería petroquímica
Las bombas y los compresores, al igual que los rodamientos, se utilizan en todo tipo de industrias diferentes y en todos los rincones del planeta.
Desde el procesado de alimentos hasta la fabricación de papel, pasando por la agricultura y la construcción, aparecen en todas partes donde es necesario trasladar un líquido o un gas de un lugar a otro.
Les ahorramos €28000
Las aplicaciones específicas varían enormemente, pero en un caso concreto NSK fue contactada para ayudar a una refinería petroquímica a resolver problemas relacionados con una bomba centrífuga crítica. La refinería informó de que los rodamientos instalados en la bomba fallaban con frecuencia. Se consultó a NSK y se llevó a cabo una Investigación de Fallos de Rodamientos que demostró que los rodamientos de rodillos existentes estaban deslizando debido a una carga radial insuficiente. Una investigación posterior reveló que el cliente había cambiado recientemente la transmisión del motor de correa a transmisión directa. El resultado había sido la eliminación de la carga de la correa y la consiguiente reducción de la carga radial.
"Un periodo de prueba con la nueva configuración demostró que los rodamientos HPS ofrecían más del triple de vida útil que los rodamientos convencionales a los que habían sustituido."
Teniendo todo esto en cuenta, los ingenieros de NSK propusieron una configuración alternativa utilizando los rodamientos de bolas de ranura profunda HPS de NSK. Estos rodamientos, diseñados para ofrecer tanto una gran precisión como altas velocidades, son muy adecuados para el mundo de las bombas y los compresores, así como para otros sectores con exigencias similares, como los motores eléctricos y los ventiladores. Disponibles en configuraciones abiertas y con blindaje, estos rodamientos incorporan una jaula de acero, una mayor precisión de funcionamiento, una mejor limpieza del material y un diseño interno optimizado. No obstante, son intercambiables con los rodamientos de bolas de ranura profunda estándar.
¿Desea obtener más información sobre cómo NSK puede ayudarle a reducir costes y tiempos de inactividad?
Haga clic en el botón de abajo y le pondremos en contacto con un comercial que le ayudará a encontrar la solución adecuada al coste adecuado.
Un periodo de prueba con la nueva configuración demostró que los rodamientos HPS ofrecían más del triple de vida útil que los rodamientos convencionales a los que habían sustituido. De hecho, no se produjo ninguna avería en un periodo de 12 meses completos, lo que significa que la refinería experimentó una reducción significativa de los costes de mantenimiento y una mejora sustancial en términos de productividad. Con estas mejoras, la refinería ahorró casi 28.000 euros al año, simplemente cambiando los rodamientos por otros más adecuados para el trabajo.
Share