NSK Press Release

01-57-25

NSK Europe Ltd.

Marketing & Communications Department

NSK destaca la tecnología lineal en la EMO 2025

NSK presentará sus guías lineales y husillos a bolas en la EMO, que vuelve a Hannover del 22 al 26 de septiembre (stand J17 en el pabellón 6).

Linear Guides, DH DS Series,

Guías Lineales - Series DH/DS


En cuanto a las primeras, el centro de atención del stand será la serie de larga durabilidad DH/DS de NSK. Gracias a su capacidad de carga dinámica líder en el mercado, esta serie ofrece más del doble de distancia de recorrido que las guías lineales NH/NS convencionales de la empresa.

El producto facilita la reducción del tamaño de los equipos, ya que permite utilizar guías lineales más pequeñas y hace uso de la tecnología de tratamiento térmico TF «Tough» patentada por NSK, que controla la cantidad de austenita retenida en el acero para prolongar la vida útil.

Otra solución que se exhibirá será la serie RA de guías de rodillos de NSK, que ofrecen el doble de vida útil que los productos convencionales en entornos contaminados gracias a su rendimiento de sellado superior. En el caso de las guías montadas boca abajo, los usuarios pueden disfrutar de una vida útil cuatro veces mayor, y en ocasiones incluso superior, combinando la junta V1 con la junta inferior V1, que cubre toda la cara inferior del deslizador.


Linear Guides, RA, 72 dpi

Guías de Rodillos - Serie RA


En cuanto a los husillos de bolas, NSK destacará su oferta de última generación para máquinas herramienta de alta precisión. Esta gama minimiza los errores de movimiento y elimina el fenómeno del «segundo fallo», lo que proporciona acabados superficiales superiores y reduce la necesidad de pulido secundario. El menor par motor también reduce el consumo de energía, mientras que la fluctuación de la fricción se reduce hasta en un 20 %.

Para aplicaciones con cargas elevadas, la serie HTF de larga duración, que también se podrá ver en Hannover, ofrece hasta el doble de vida útil que los productos estándar gracias a una distribución optimizada de la carga, lo que permite fabricar máquinas más pequeñas y eficientes en el uso de los recursos. La gama S-HTF añade el acero resistente Tough Steel, exclusivo de NSK, que aumenta tanto la resistencia a la fatiga como la capacidad de carga, lo que la hace ideal para entornos contaminados o de trabajo intensivo.

Otros productos destacados son los husillos de bolas de alta durabilidad con tratamientos de pista de rodadura específicos para movimientos pequeños y lentos y aplicaciones de oscilación, así como husillos de bolas compactos de alta velocidad y bajo nivel de ruido que cumplen los requisitos de tamaño y alta capacidad de la norma DIN.

En cuanto a los productos de rodamientos, los visitantes del stand podrán ver ROBUSTDYNA, los rodamientos de bolas de contacto angular de ultra alta velocidad y alta capacidad de carga de NSK, y SURSAVE (TSR), su jaula de rodamientos para rodamientos de bolas de contacto angular montados en el cabezal principal de máquinas herramienta.

También tendrán la oportunidad de ver una demostración en directo del sistema de monitorización de estado VCM-3, fabricado por Brüel & Kjær Vibro, miembro del grupo NSK y uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de monitorización de estado para maquinaria rotativa.